This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:具有延迟和锁存功能的交流过流检测

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1, TLV7012, TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862640/tlv1702-q1-ac-over-current-sensing-with-delay-and-latch

器件型号:TLV1702-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV7022TLV7012

大家好、

我们正在寻找三相电机逆变器的交流过流检测应用。

电流传感器输出为0.5V 至4.5V。

过流阈值限制:1V (下限)和4V (上限)

我们可以使用采用 TLV1702-Q1的通用双路比较器来实现这一点。 我还附加了一个基本仿真文件。

我们想知道是否可以满足以下附加要求、

  1. 只有当"Vsig"超过其阈值3个周期(3 x 50Hz = 60ms)时、比较器才必须输出高电平
  2. VOUT 必须保持高电平、直到它从 MCU 获得复位信号。
  3. 此外、是否需要在仿真中使用 R2和 R3、因为如果没有它们、我将无法进行仿真

请支持。

此致、

Mohana Krishnan Me2e.ti.com/.../OCP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    它必须是*恰好*三个周期(三个过零),还是可以是等效的时间周期(60ms)。 实际周期的计数将会很复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    这是一个电平位移波形、因此不会有任何过零。

    它可以是等效的时间段。 (60毫秒)

    此致、

    Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将考虑这一点、并在明天返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将等待您的回复。

    请告知 TI 是否就此建议了任何参考/输入。

    此致、

    Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana

    提供解决方案所需的时间比预期的要长。  Paul 将向您发送一个朋友请求、以便他可以离线与您一起解决方案。

    因此、我将关闭此帖子、以便 Paul 能够提供更好的离线支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck/Paul:

    感谢您的亲密接触。

    如果延迟要求(60ms)也无法实现、这是可以的。 可以是瞬时的。

    但需要从 MCU 进行锁存和复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    花了一段时间、但我有一些东西可供您玩。

    我切换到具有推挽输出的5V 比较器、以便可以锁存。

    通过输入端的 RC 组合、您可以创建 ms 延迟。

    希望这能让您入门。

    Chucke2e.ti.com/.../3_5F00_phase_5F00_motor_5F00_OC_5F00_TLV7012.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    我会这样做:

    我会在 MCU 软件中执行60ms 延迟。

    e2e.ti.com/.../mohana_5F00_tlv1701.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana

    现在、您有几个选项需要考虑。  Kai 提供的方法可能更常见、但需要额外的555计时器 IC。  我也喜欢这个解决方案。  我唯一的建议是、如果工作电压为5V、则考虑使用5V 比较器而不是36V 器件。  Kai 的解决方案使用开漏解决方案、因此合适的双路5V 比较器将是 TLV7022。  在我提供的解决方案中、我使用了推挽输出版本(TLV7012)。

    卡盘

    再次感谢 Kai 的出色支持。