This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dejan、
感谢您考虑使用德州仪器。 无法增加 VBus 引脚上的电势。 但是、您可以将总线电压分压至 INA260可以接受的值。 您需要在此处对器件检测到的电压和电流值进行一些后处理、以便正确计算实际总线电压和功率。 需要注意的一点是总线引脚的输入阻抗(830kohm)。 另一个因素是您愿意在分压器上损失多少额外电流、而分压器不会通过您的原始负载路径。 这两个因素将决定您可能用于分频器的值。 在前面这篇文章的底部 、您可以看到分压器权变措施将遇到的障碍。