请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL084 主题中讨论的其他器件: TLV9064
你(们)好,先生
输入3.3V 正弦波
引脚3 = 2.5V、单电源5V
我是否可以知道输出电压为什么最小为1.5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我将输入波形 vpp 设置为3.3V、偏移1.65V、输出最小值为1.5V (无法达到0V)
我是否可以知道导致此问题的原因是什么?
谢谢
这里要做的另一个重要注释是 、您的电路不是交流耦合的、因此输入信号的直流偏置点也将相对于您的2.5V 基准电压进行放大。
请参阅随附的示例电路、了解工作原理更符合您的预期: