This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:输出最小电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803174/tl084-output-min-voltage

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件: TLV9064

你(们)好,先生  

输入3.3V 正弦波  

引脚3 = 2.5V、单电源5V  

我是否可以知道输出电压为什么最小为1.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您的运算放大器使用0至5V 的单电源。 如果我正在正确读取示波器、您为运算放大器提供的输入信号为-3.3V 至3.3V、直流偏置点为0V。 运算放大器采用负增益配置、因此可获得0V 至5V 之间的正输出电压、仅在输入信号低于0V 时才能放大。

    如果您可以连接 TINA 仿真、我们可以查看它。 尝试使用2.5V 的直流偏置点和3.3V 的峰峰值电压设置输入信号、看看这是否会提供您期望的结果。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我将输入波形 vpp 设置为3.3V、偏移1.65V、输出最小值为1.5V (无法达到0V)  

    我是否可以知道导致此问题的原因是什么?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TL084-_2D00_-Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您违反了数据表第6.3节(电源电压和共模输入电压范围)中所示的建议运行条件。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里要做的另一个重要注释是 、您的电路不是交流耦合的、因此输入信号的直流偏置点也将相对于您的2.5V 基准电压进行放大。

    请参阅随附的示例电路、了解工作原理更符合您的预期:

    e2e.ti.com/.../TL084-_2D00_-Test-_2D00_-AC-Couple.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai H.

    我在 Kai K's 营地。 TL084的最小建议 VCC 为10V、输入共模范围为4V 至6V (电源为10V)。
    在5V 电源下、偏置发生器尚未完全通电。 输入共模范围也处于非线性范围2.5V。

    对于5V 电源、还有许多其他器件可供使用。 了解 TLV9064。