This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我拥有该模块、目前正在尝试弄清楚如何使该模块进入测试模式。
有关将模块设置为测试模式的说明不清楚、也不指示输入电压如何与光电二极管的信号频率相关。 我尝试通过以下方式将其设置为测试模式:
1) 1)将+VCC 香蕉插头设置为3.3V
2) 2)通过使用提供的引脚盖将 Test_SD 设置为+VCC。
3) 3)使用 BNA 至 SMA 适配器将2.3V 的直流偏置连接到 J1 Test_in SMA 连接器。
4) 4)通过另一个连接到示波器的 SMA 至 BNA 适配器监控输出。
我们将感谢您的帮助、这是确保我正确操作它的分步说明。 我在示波器上看不到。
尊敬的 James:
很抱歉、我们错过了您的第一个帖子。 请将其关闭并使用此选项回答其他问题。
将 EVM 用户指南与数据表结合使用、以帮助评估该器件的工作原理。
您设置正确。 示波器交流耦合了吗? 您是否在 Test_in 引脚上尝试了交流信号? 如果您认为部件可能已损坏、也可以安装新部件。
此致、
肖恩
您好 Sean、
我已经查看并查看了 OPA857模块和 OPA857的用户指南/数据表、并进行了四次检查。
以下是我为确定 VIN1和 VIN2而设置的规格:
VCC (香蕉插头)= 3.3V
TEST_IN = 2.18V (仅直流)
OUT = 1.83V
OUTN = 1.83V
VOUTN = 0V
VOUTP = 0V
VCC (香蕉插头)= 3.3V
TEST_IN = 1.77V (仅限直流)
OUT = 1.33V
OUTN = 1.83V
VOUTN = 0V
VOUTP = 0V
计算(根据 OPA857模块用户指南):
VIN1 - VIN2 = 0.41V
(VIN1+VIN2)/2 = 1.975V
现在、我将直流偏置设置为1.98V、将 Vpp 设置为0.41、并按照《OPA857模块用户指南》中的图3设置电路、使用试验电路板连接直流偏置并将正弦信号连接为0.41Vpp。 然后、我验证了该信号是否合适、并可以通过示波器在1.98V 偏置电压上看到0.41Vpp 正弦信号。 将 Vpp = 0.41的输出和1.98V 的直流偏置连接到 Test_in SMA 连接器。 现在、我获得了 VOUTN SMA 输出并连接到示波器。
有零输出可读、只有0V 时的静态线路(示波器处于交流耦合模式)。 在测试模式下、我是否需要获取 VOUTN 和 VOUTP 的差分输出并连接到示波器以查看信号?
在任何用户指南或数据表中、没有任何有关测量输出信号的明确指示。
此致、
James
尊敬的 James:
查看模块用户指南的图16、您能否查看 OUT 或 OUTN 处是否有信号? 如果没有、请检查任一输出是否接地。 如果有、您的正弦信号的频率是多少? 通过变压器 T1的频率应至少为100kHz。 另请注意由 R8/(R6+R7)组成的电阻分压器。 放大器可提供50欧姆的源阻抗、同时需要较低的放大器输出电流。 但是、在许多应用中、只需用25欧姆替换 R6和 R7、并移除 R8。
-Sean
您好 Sean、
我之前的回答是、我直接从放大器获取 OUT 和 OUTN 引脚的电压。
问题是、连接到 OUT 和 OUTN 的 SMA 输出没有输出。 我已经尝试过多个正弦频率、这些频率都高于100kHz、并且 SMA 输出没有可见的输出信号。
我希望输出与我已检查的输入类似。 但是、输出在0伏时是平坦的。
为什么我需要调整电路板上的电阻器? 我认为评估模块的重点是直接从盒子中测试 OPA857?
James
尊敬的 James:
您能否在变压器的两个输入端测量电压? 不仅仅是放大器的输出? 如果存在电压、则变压器的任一输出端是否仍然没有电压? 您是否考虑了电阻分压器导致的56.2/(2*487)衰减? (这样可以最大限度地减小放大器负载、同时仍为高频测量提供50欧姆阻抗匹配。 这使得放大器看起来不错、但不适合按原样使用放大。)
此 EVM 的默认配置是将放大器电压的差分输出转换为 VOUTP 上的单端电压。 VOUTN 由 R14接地、因此变压器将所有电压推入 VOUTP。 一些人将移除 R14、以在两个输出之间获得真正的差分电压、从而驱动差分输入 ADC。 我没有电路板、因此很难确定问题。 信号在哪个节点消失?
-Sean
您好 Sean、
很抱歉,我的回答拖延了,我一直在写我的论文。
我的电路规格:
VCC = 3.7V
直流偏置= 1.98V
1MHz 时、交流信号= 100mVpp
J4 =开路
J5 =测试设置
J6 = 5k 设置
J7 =短路
直流和交流信号按照 OPA857 EVM 数据表中的图3进行耦合(http://www.ti.com/lit/ug/tidubx7/tidubx7.pdf)
我测试了变压器的输出、总结如下:
变压器输出1:在 R14处测量
图1:在这里、我们可以看到输入信号(蓝色)和来自 R14输出的变压器信号(黄色)
图2:对变压器输出信号进行缩放并测量、使其具有大约11.6mVpp 的噪声信号
变压器输出2:在 R15处测量
图3: 在这里、我们可以看到来自 R15输出的输入信号(蓝色)和变压器信号(黄色)
图4:现在、我们在 R15处的输出信号略低、具有8.6mVpp 和相同噪声的输出。
我已附上我正在使用的电路的图片、请告知跳线是否存在任何问题。
图5:使用的电路
问题:
1) 1)对于1 MHz 信号、信号不应被某个因子放大(或至少保持不变)?
2) 2)该变压器在电路中的作用是什么?
3) 3)我正在测量 与 GND 信号相关的所有内容、这是正确的吗?
4) 4)如果我在示波器上使用50欧姆阻抗测量来自变压器的信号、当我这么做时、信号会更小(几乎看不到)。
蓝色波形来自哪个节点? 您必须找到信号链断开的位置。
蓝色波形是 TEST_IN 节点处的输入信号。
您好、Hansan、
我明天将检查变压器节点、并告诉您我获得的信号。
我不明白当输入信号明显衰减(蓝色)时、您如何才能说 OPA857正常工作、其中 OPA857作为噪声信号发出、信号几乎不明显(黄色)。 蓝色是 OPA857的 TEST_IN 输入端的输入端、黄色是 J3和 J2的输出端-当信号未放大但衰减时、这是如何成为放大器的?
James
James、您好、
我对放大器功能的假设不是基于您的示波器快照、而是基于您在之前的帖子中的测量结果、您在该帖子中表明放大器的输出信号在1.83V 和1.33V 之间变化。
最棒的
Hasan Babiker
您好 James、
您是否能够对变压器节点进行测量?
最棒的
Hasan Babiker
感谢您的跟进、我一直在度假。
我第二天进行了测量、在这些节点上没有显示输出。 我也直接从晶体管进行测量、在示波器上进行直流耦合、但未发现任何信号。
此时、我基本上放弃了这项工作、而是去度假、否则我会失去我的想法。
我还尝试将该器件用于测试模式之外、并使用光电二极管。
光电二极管未显示输出、IN 引脚和接地之间存在3.3V 电压、可能来自电源。 我不认为这种情况会发生。
James、您好、
希望您能享受您的假期。
提到晶体管时、您是指放大器还是变压器? EVM 上是否有任何您可以看到交流信号的节点? 您是否从放大器本身的输出中获得了任何东西?
最棒的
Hasan Babiker
James、您好、
想知道是否有关于此主题的任何更新吗? 您是否能够让 EVM 正常工作?
最棒的
Hasan Babiker
您好、Hasan、
跟进真的很好。
我想我已经设法解决了这个问题。 我意识到问题是增益太低、无法检测到信号。
这一切都是由于光电二极管产生的电流计算错误造成的。 最初、我使用电流表测量该值、它说是20微安、但测量器件的输出系数为100。 这意味着我的电流为0.2微安、需要比模块中的20k 大得多的增益。
我在构建自己的互阻抗放大器时发现了这个问题、也遇到了问题。 我假设 OPA857EVM-978具有更大的增益、工作正常。
感谢您的耐心、理解和跟进。 我认为您可以"解决"这个论坛、因为我认为(但未经测试)、如果增益更高、该模块将起作用。
James
James、您好、
很高兴您能够解决问题的原因。 如果您确实发现 EVM 实际上是未来问题的一部分、请随意打开另一个线程、我们当然可以再次进行研究。
最棒的
Hasan Babiker