主题中讨论的其他器件:OPA857、
我拥有该模块、目前正在尝试弄清楚如何使该模块进入测试模式。
有关将模块设置为测试模式的说明不清楚、也不指示输入电压如何与光电二极管的信号频率相关。 我尝试通过以下方式将其设置为测试模式:
1) 1)将+VCC 香蕉插头设置为3.3V
2) 2)通过使用提供的引脚盖将 Test_SD 设置为+VCC。
3) 3)使用 BNA 至 SMA 适配器将2.3V 的直流偏置连接到 J1 Test_in SMA 连接器。
4) 4)通过另一个连接到示波器的 SMA 至 BNA 适配器监控输出。
我们将感谢您的帮助、这是确保我正确操作它的分步说明。 我在示波器上看不到。