This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:将模块设置为测试模式并执行频率测试

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA857EVM-978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833568/opa857evm-978-setting-the-module-into-test-mode-and-conducting-frequency-tests

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857

我拥有该模块、目前正在尝试弄清楚如何使该模块进入测试模式。

有关将模块设置为测试模式的说明不清楚、也不指示输入电压如何与光电二极管的信号频率相关。 我尝试通过以下方式将其设置为测试模式:

1) 1)将+VCC 香蕉插头设置为3.3V

2) 2)通过使用提供的引脚盖将 Test_SD 设置为+VCC。

3) 3)使用 BNA 至 SMA 适配器将2.3V 的直流偏置连接到 J1 Test_in SMA 连接器。

4) 4)通过另一个连接到示波器的 SMA 至 BNA 适配器监控输出。

我们将感谢您的帮助、这是确保我正确操作它的分步说明。 我在示波器上看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉、我们错过了您的第一个帖子。 请将其关闭并使用此选项回答其他问题。

    将 EVM 用户指南与数据表结合使用、以帮助评估该器件的工作原理。

    您设置正确。 示波器交流耦合了吗? 您是否在 Test_in 引脚上尝试了交流信号? 如果您认为部件可能已损坏、也可以安装新部件。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经查看并查看了 OPA857模块和 OPA857的用户指南/数据表、并进行了四次检查。

    以下是我为确定 VIN1和 VIN2而设置的规格:

    VCC (香蕉插头)= 3.3V

    TEST_IN = 2.18V (仅直流)

    OUT = 1.83V

    OUTN = 1.83V

    VOUTN = 0V

    VOUTP = 0V

    VCC (香蕉插头)= 3.3V

    TEST_IN = 1.77V (仅限直流)

    OUT = 1.33V

    OUTN = 1.83V

    VOUTN = 0V

    VOUTP = 0V

    计算(根据 OPA857模块用户指南):

    VIN1 - VIN2 = 0.41V

    (VIN1+VIN2)/2 = 1.975V

    现在、我将直流偏置设置为1.98V、将 Vpp 设置为0.41、并按照《OPA857模块用户指南》中的图3设置电路、使用试验电路板连接直流偏置并将正弦信号连接为0.41Vpp。 然后、我验证了该信号是否合适、并可以通过示波器在1.98V 偏置电压上看到0.41Vpp 正弦信号。 将 Vpp = 0.41的输出和1.98V 的直流偏置连接到 Test_in SMA 连接器。 现在、我获得了 VOUTN SMA 输出并连接到示波器。

    有零输出可读、只有0V 时的静态线路(示波器处于交流耦合模式)。 在测试模式下、我是否需要获取 VOUTN 和 VOUTP 的差分输出并连接到示波器以查看信号?

    在任何用户指南或数据表中、没有任何有关测量输出信号的明确指示。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    查看模块用户指南的图16、您能否查看 OUT 或 OUTN 处是否有信号? 如果没有、请检查任一输出是否接地。 如果有、您的正弦信号的频率是多少? 通过变压器 T1的频率应至少为100kHz。 另请注意由 R8/(R6+R7)组成的电阻分压器。 放大器可提供50欧姆的源阻抗、同时需要较低的放大器输出电流。 但是、在许多应用中、只需用25欧姆替换 R6和 R7、并移除 R8。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我之前的回答是、我直接从放大器获取 OUT 和 OUTN 引脚的电压。

    问题是、连接到 OUT 和 OUTN 的 SMA 输出没有输出。 我已经尝试过多个正弦频率、这些频率都高于100kHz、并且 SMA 输出没有可见的输出信号。

    我希望输出与我已检查的输入类似。 但是、输出在0伏时是平坦的。

    为什么我需要调整电路板上的电阻器? 我认为评估模块的重点是直接从盒子中测试 OPA857?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否在变压器的两个输入端测量电压? 不仅仅是放大器的输出? 如果存在电压、则变压器的任一输出端是否仍然没有电压? 您是否考虑了电阻分压器导致的56.2/(2*487)衰减? (这样可以最大限度地减小放大器负载、同时仍为高频测量提供50欧姆阻抗匹配。 这使得放大器看起来不错、但不适合按原样使用放大。)

    此 EVM 的默认配置是将放大器电压的差分输出转换为 VOUTP 上的单端电压。 VOUTN 由 R14接地、因此变压器将所有电压推入 VOUTP。 一些人将移除 R14、以在两个输出之间获得真正的差分电压、从而驱动差分输入 ADC。 我没有电路板、因此很难确定问题。 信号在哪个节点消失?

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉,我的回答拖延了,我一直在写我的论文。

    我的电路规格:

    VCC = 3.7V

    直流偏置= 1.98V

    1MHz 时、交流信号= 100mVpp

    J4 =开路

    J5 =测试设置

    J6 = 5k 设置

    J7 =短路

    直流和交流信号按照 OPA857 EVM 数据表中的图3进行耦合(http://www.ti.com/lit/ug/tidubx7/tidubx7.pdf)

    我测试了变压器的输出、总结如下:

    变压器输出1:在 R14处测量


    图1:在这里、我们可以看到输入信号(蓝色)和来自 R14输出的变压器信号(黄色)

     


    图2:对变压器输出信号进行缩放并测量、使其具有大约11.6mVpp 的噪声信号

     

    变压器输出2:在 R15处测量


    图3: 在这里、我们可以看到来自 R15输出的输入信号(蓝色)和变压器信号(黄色)

     


    图4:现在、我们在 R15处的输出信号略低、具有8.6mVpp 和相同噪声的输出。

     

     

    我已附上我正在使用的电路的图片、请告知跳线是否存在任何问题。


    图5:使用的电路

     

     

     

    问题:

    1) 1)对于1 MHz 信号、信号不应被某个因子放大(或至少保持不变)?

     

    2) 2)该变压器在电路中的作用是什么?

     

    3) 3)我正在测量 与 GND 信号相关的所有内容、这是正确的吗?

     

    4) 4)如果我在示波器上使用50欧姆阻抗测量来自变压器的信号、当我这么做时、信号会更小(几乎看不到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色波形来自哪个节点? 您必须找到信号链断开的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色波形是 TEST_IN 节点处的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    测量相对于接地的信号时、您是正确的。 变压器的用途是将伪差分信号转换为单端信号、 仅从 J3测量。 根据 您之前的回答、OPA857似乎在输出信号根据 您所应用的 TEST_IN 信号变化的情况下正常工作。 您能否确认您的在变压器输入端也获得了不同的电压? 我重点介绍了以下节点:

    这里的变压器似乎是个问题。 您是否还可以直接测量变压器(变压器的引脚4和6)的输出?  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansan、

    我明天将检查变压器节点、并告诉您我获得的信号。

    我不明白当输入信号明显衰减(蓝色)时、您如何才能说 OPA857正常工作、其中 OPA857作为噪声信号发出、信号几乎不明显(黄色)。 蓝色是 OPA857的 TEST_IN 输入端的输入端、黄色是 J3和 J2的输出端-当信号未放大但衰减时、这是如何成为放大器的?   

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我对放大器功能的假设不是基于您的示波器快照、而是基于您在之前的帖子中的测量结果、您在该帖子中表明放大器的输出信号在1.83V 和1.33V 之间变化。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您是否能够对变压器节点进行测量?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进、我一直在度假。

    我第二天进行了测量、在这些节点上没有显示输出。 我也直接从晶体管进行测量、在示波器上进行直流耦合、但未发现任何信号。

    此时、我基本上放弃了这项工作、而是去度假、否则我会失去我的想法。

    我还尝试将该器件用于测试模式之外、并使用光电二极管。

    光电二极管未显示输出、IN 引脚和接地之间存在3.3V 电压、可能来自电源。 我不认为这种情况会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    希望您能享受您的假期。

    提到晶体管时、您是指放大器还是变压器? EVM 上是否有任何您可以看到交流信号的节点? 您是否从放大器本身的输出中获得了任何东西?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    想知道是否有关于此主题的任何更新吗? 您是否能够让 EVM 正常工作?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    跟进真的很好。

    我想我已经设法解决了这个问题。 我意识到问题是增益太低、无法检测到信号。

    这一切都是由于光电二极管产生的电流计算错误造成的。 最初、我使用电流表测量该值、它说是20微安、但测量器件的输出系数为100。 这意味着我的电流为0.2微安、需要比模块中的20k 大得多的增益。

    我在构建自己的互阻抗放大器时发现了这个问题、也遇到了问题。 我假设 OPA857EVM-978具有更大的增益、工作正常。

    感谢您的耐心、理解和跟进。 我认为您可以"解决"这个论坛、因为我认为(但未经测试)、如果增益更高、该模块将起作用。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    很高兴您能够解决问题的原因。 如果您确实发现 EVM 实际上是未来问题的一部分、请随意打开另一个线程、我们当然可以再次进行研究。

    最棒的

    Hasan Babiker