主题中讨论的其他器件: OPA172
嗨、大家好
我们的客户正在使用 OPA170作为高侧输出电流感应。
共模电压:12V;
输出电流:0-66.67A;
分流电阻器:0.275m Ω;
请参阅以下原理图:
以下是实际电流和 MCU 读取电流的规格:
但现在您可以看到、在10%负载下。 ~6.67A MCU 读取电流超出规格限制:
到目前为止、我们仅发现10%的负载存在此问题。 更高的负载将正常运行;重要的是、并非所有器件都存在此问题。 大约0.4%的故障率。
那么、您能否查看原理图并评论这个问题? 什么风险会导致此问题? 如何优化此原理图并解决此问题? 非常感谢您的反馈。
谢谢
-彭芬