This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:在较低负载下、输出电压超出规格极限

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170, OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838008/opa170-output-voltage-go-over-spec-limit-at-lower-load

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: OPA172

嗨、大家好

我们的客户正在使用 OPA170作为高侧输出电流感应。

共模电压:12V;

输出电流:0-66.67A;

分流电阻器:0.275m Ω;

请参阅以下原理图:

以下是实际电流和 MCU 读取电流的规格:

但现在您可以看到、在10%负载下。 ~6.67A MCU 读取电流超出规格限制:

到目前为止、我们仅发现10%的负载存在此问题。 更高的负载将正常运行;重要的是、并非所有器件都存在此问题。 大约0.4%的故障率。

那么、您能否查看原理图并评论这个问题? 什么风险会导致此问题? 如何优化此原理图并解决此问题? 非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    客户如何计算误差百分比? 它们使用的是满量程误差还是相对误差? 相对误差计算每个输入电流电平上的误差、而满量程误差计算整个满量程输入范围内的误差。

    使用相对误差、我预计误差会随着负载电流减小而增大、因为与输入电压相比、器件的失调电压(以及任何其他误差源)会产生更高的误差百分比。

    我还建议移除 C422、因为这可能只会导致稳定性问题、并且不会在电路中提供任何滤波。

    有关高侧电流感应的一些资源、请参阅"将运算放大器用于高侧电流感应"和"高侧电流感应电路设计"

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相对误差。6.6A +/-5%规格要求:目标读取 Iout 为 6.27A-6.93A;

    那么、C422会影响输出电压误差吗? 另一点:该 MCU 将失调电压校准了两个测试点;

    谢谢

    -李彭飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    C422会影响放大器的稳定性、这可能会影响输出电压、从而导致比预期更高的误差。

    在6.6A 负载电流下、差分输入电压为1.8mV (6.6A * 0.275m Ω)。 OPA170的典型偏移电压为0.25mV。 正是由于失调电压、我预计相对误差会~14%(可能会略小、因为某些器件的失调电压会小于0.25mV)。 通常、误差计算使用满量程误差计算、以了解整个输入电压范围内的预期误差。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还认为 C422是一种危险、至少根据 LG 仿真的说法、相位裕度大约为50度。 请注意、我将反馈信号作为输入信号。 这是一个非常高的增益、缓慢的设计-输出可能非常嘈杂-没有看到是否有任何滤波跟随这一步、这可能会有所帮助、但0.4%的下降是有趣的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何使用满量程进行计算呢? 假设现在10%负载为6.6A、MCU 中的读取 Iout 为7.09A、因此相对误差为(7.09-6.6)/6.6A=7.4%。 如果我们使用满量程误差。 我们将得到什么? 您可以看到规格要求:

    这是一个相对数字。 对吧?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到您开始说这是 OPA170设计吗? 您的原理图显示了 OPA172 -这正是我使用的 OPA172。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您显示的计算(7.09A - 6.6A)/6.6A 是相对误差。 若要计算满量程误差、请使用公式(Vout_meased - Vout_ideal)/FSR、其中 FSR 是满量程输出电压范围。

    另一个潜在误差源是计算中使用的负载电流。 客户是否正在测量负载电流? 还是假设有6.6A 电流流过分流电阻器? 为了获得准确的计算、必须测量负载电流、以验证流经分流电阻器的负载电流是否符合预期。 例如、客户可能希望电流为6.6A、但实际上电流为6.9A。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    我可以看到您突出显示了增益和噪声情况。 我们是否对 C422进行了一些分析?  C422如何影响信号? 如何 在此系统上添加输出信号滤波器以减少该误差?  

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。  

    我将验证客户使用的错误类型。 关于实际电流负载、我将要求他们使用电流表来确保负载电流并再次进行比较。 更多信息、将发送给您。

    再次感谢 Tim 和 Michael。  

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 很抱歉、Michael。 有问题的器件是 OPA170。 因为这两个原理图是相同的。 客户只需向我们发送 OPA172。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们应该使用速度慢得多的 OPA170进行仿真吗? 我将其放入 LG 仿真中、即使使用该差分输入 C、它也具有足够的相位裕度

    对于滤波、您能否显示输出之后的内容-如果部件在此处、这通常是一个很好的滤波位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、OPA170的输出将进入 MCU A/D 端口。 到目前为止、我们没有更多客户提供的原理图。 明天、我们将询问客户。 那么、如何设计该滤波器呢?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 OS_ADJ 存在任何风险? 通常、它是恒定电压值1.65V? 有风险吗?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    以下是我的担忧。 1M 偏移电阻(如果端接至电压、低阻抗)将损害差分放大器设置的共模抑制。 CMRR 将仅为14dB、这一点很不好。 12V *-14dB = 2.4V。 您在另一侧需要一个1M 电阻器才能匹配(接地端接)。  

    任何负载电流和所有负载电流下的输出偏移误差均为 Vos * 182 (That 200k/1.1k +1)。 室温下的 Vos 可能为+/-1.8mV、因此这是高达+/-330mV 的输出偏移。