This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:HO 可控制 LED 上的直流电压和信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, TINA-TI, OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175029/opa2673-ho-to-control-the-dc-voltage-and-signal-across-the-led

器件型号:OPA2673
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2675

您好!

我想将 LED 上的直流电压(Vanode - V阴极)定义2.6V、然后信号以400mVpp 通过它。 请帮我设置这些值吗? 增大 VS2会使 LED 电压升高、从而使 R7上消耗更多功率! 它还会开始失真信号。

T1仅用于开/关开关。

OPA2673.TSC

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    请允许我今天花点时间来查看您的电路。  感谢您发送 TINA 文件。  您能否检查我是否理解正确:

    VS2是用于设置 LED 直流电平的电压(VLED 或二极管-阴极)

    数据信号在400mVpp 信号范围内进行调制、由 OPA2673控制

    当 VS2升高时、您会遇到更严重的失真、FET 和 LED 之间的 R7上会出现更高的功率损耗

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    您的仿真文件不会为我运行。 我必须更改 LED:

    e2e.ti.com/.../mojtaba_5F00_opa2673.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。
    我不知道为什么仿真文件不能为您运行! 我从制造商的网站下载了 LED 电气模型、并尝试在仿真中使用它。 在这里、您可以看到原始文件和相关链接。 您能不能检查一下、如果我做的不对、请告诉我。

    https://www.osram.com/apps/downloadcenter/?path=%2Fos-files%2F/Electrical%20Simulation/LED/LED_ENGIN/LED_ENGIN_LuxiGen/LZ1-00R702

    LZ1_00R702.lib

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    是的、没错。

    我认为工作点由 LED 的 V-I 特性决定。 我想将 LED 两端的电压(Vanode - V阴极)固定为2.6V、并在该直流电平上以400Vpp 对信号进行调制、而不会出现失真。 我无法设置值来实现它。

    我认为我必须首先固定流经 LED 的直流电流。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    感谢您确认这些要点。   

    从传闻来看、TINA-SPICE 9中存在一个已知的错误、宏查看器窗口中的"编译"按钮为 :Tina 9编译错误错误错误错误

    SPICE 模型将会编译、而不受错误影响、以防有人遇到此问题(就像我今天一样)。  我已经从 OSRAM 下载了 LED 模型、并 已确认可以在 TINA 中使用 OSRAM 模型;提供的模型 Kai 也可以正常工作。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    当我尝试导入您发布的原始 OSRAM 模型时、会出现以下结果:

    但它可能与我的 TINA-TI 版本9.3.150.4有关? 当我打开由另一个 TINA-TI 版本创建的 TSC 文件时、有时会出现问题...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    这是您要讨论的失真吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    我认为失真来自 LED 电流的不正确运行点。 调制太陡:

    增加 R7和 VS2来补偿 R7上的较高压降将减少失真:

    或者类似这样、当 POT 设置为70%时:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    我想向您介绍另一款可改进您设计的 TI 产品。  OPA2675具有高达1A 的输出电流、是我们产品系列中的新器件、在 OPA2673性能的基础上进行了扩展。  OPA2675可以是各种通信设计的一部分、无论是用于高数据速率应用的 LiFi 系统还是用于宽带可靠线路驱动功能的 PLC。

    我期待通过电子邮件重新连接您的其余问题。

    最棒的

    阿尔茨