Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, TINA-TI, OPA2675
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA2675
您好!
我想将 LED 上的直流电压(Vanode - V阴极)定义2.6V、然后信号以400mVpp 通过它。 请帮我设置这些值吗? 增大 VS2会使 LED 电压升高、从而使 R7上消耗更多功率! 它还会开始失真信号。
T1仅用于开/关开关。

谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Mojtaba、
请允许我今天花点时间来查看您的电路。 感谢您发送 TINA 文件。 您能否检查我是否理解正确:
VS2是用于设置 LED 直流电平的电压(VLED 或二极管-阴极)
数据信号在400mVpp 信号范围内进行调制、由 OPA2673控制
当 VS2升高时、您会遇到更严重的失真、FET 和 LED 之间的 R7上会出现更高的功率损耗
最棒的
阿尔茨
您好、Mojtaba、
您的仿真文件不会为我运行。 我必须更改 LED:
e2e.ti.com/.../mojtaba_5F00_opa2673.TSC
Kai
尊敬的 Kai:
感谢你的答复。
我不知道为什么仿真文件不能为您运行! 我从制造商的网站下载了 LED 电气模型、并尝试在仿真中使用它。 在这里、您可以看到原始文件和相关链接。 您能不能检查一下、如果我做的不对、请告诉我。
谢谢你
您好 Mojtaba、
感谢您确认这些要点。
从传闻来看、TINA-SPICE 9中存在一个已知的错误、宏查看器窗口中的"编译"按钮为 :Tina 9编译错误错误错误错误
SPICE 模型将会编译、而不受错误影响、以防有人遇到此问题(就像我今天一样)。 我已经从 OSRAM 下载了 LED 模型、并 已确认可以在 TINA 中使用 OSRAM 模型;提供的模型 Kai 也可以正常工作。
最棒的
阿尔茨