This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:零指针附近出现大差异的原因是什么?#39?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA331, INA326, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741440/ina331-what-s-the-reason-for-the-large-discrepancy-near-zero-pointer

器件型号:INA331
主题中讨论的其他器件: INA326LM7705

原理图如下所示:

实际参数如下所示:

如何在奇迹中改进此电路?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐您好、

    为什么安装了 R910? 必须以非常低的欧姆驱动 INA331的 REF 引脚、如数据表的图6所示。 此时信号接地的150R 电阻不是一个好主意、因为它会削弱 INA331的对称性、并由此降低其共模抑制性能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐斌、您好!
    我怀疑、接近0输出的限幅是由 INA331的输出摆幅限制和内部节点上的限幅组合造成的。 增加 REF 引脚上的电压会偏移仪表放大器的零点、从而使其输出摆动到该零点而不会饱和。

    可以使用我们的 INA 共模计算 器中内置的 INA331模型来查看此行为、该计算器可从 www.ti.com/.../ina-cmv-calc 获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍未解决,由于截止日期即将到来,我将用 INA326取代 INA331。 完成 INA326的测试报告、并将给出使用 INA331生成的50个测试集。

    无论如何感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    Alexander 正确:INA331的输出无法完全降至0V。 在 INA331的第3页数据表中、规定了50mV 的"电源轨的输出电压摆幅"。 这就是您的电路无法正常工作的原因。

    在仿真电路时、我会得到以下结果:

    一种补救方法是将 REF 电压设置为100mV (>50mV):

    另一种补救方法是添加 LM7705并产生-0.232V 的小负电源电压:

    e2e.ti.com/.../xu.TSC

    请注意、INA326在输出电压摆幅方面具有相同的限制。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果您需要有关 INA331或 INA326的其他帮助、只需发布另一条回复

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计目标已经实现、感谢帮助我的每一个人。