请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA331 主题中讨论的其他器件: INA326、 LM7705
原理图如下所示:
实际参数如下所示:
如何在奇迹中改进此电路?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
徐您好、
Alexander 正确:INA331的输出无法完全降至0V。 在 INA331的第3页数据表中、规定了50mV 的"电源轨的输出电压摆幅"。 这就是您的电路无法正常工作的原因。
在仿真电路时、我会得到以下结果:
一种补救方法是将 REF 电压设置为100mV (>50mV):
另一种补救方法是添加 LM7705并产生-0.232V 的小负电源电压:
请注意、INA326在输出电压摆幅方面具有相同的限制。
Kai