请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 主题中讨论的其他器件:INA195、
你(们)好
客户正在评估 INA240、他们希望获得以下曲线、如 INA195曲线。
您能否提供 INA240A2PWR、INA240A3PWR、INA240A4PWR 曲线?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
感谢您深入了解该论坛。 当他们在大约一周左右的假期回来时、我可以与我的团队进行核实、但我认为他们没有类似处理的数据。 这样做的可能原因是 INA240是一个双向器件、它没有输出根据 VCM 和 Vsense 在特定阈值下发生大幅变化的区域。 但是、INA240的偏移电压确实以输入为基准、因此对于0A 电流、Vout 不等于基准电压+ 0V。 如果您必须有一个图表来提供给您的客户、我建议使用 此页面右侧的"INA240错误分析"。 您可以在此处输入客户的操作条件并导出到 Excel 中、以显示错误曲线数据。 然后、从导出的数据中、从100%中减去误差百分比、即可获得实际预期曲线。