This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A2PWR、INA240A3PWR、INA240A4PWR 输出偏移曲线是什么?

Guru**** 2526780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758649/ina240-what-s-the-ina240a2pwr-ina240a3pwr-ina240a4pwr-output-offset-curve

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA195

你(们)好

客户正在评估 INA240、他们希望获得以下曲线、如 INA195曲线。

您能否提供 INA240A2PWR、INA240A3PWR、INA240A4PWR 曲线?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您深入了解该论坛。  当他们在大约一周左右的假期回来时、我可以与我的团队进行核实、但我认为他们没有类似处理的数据。  这样做的可能原因是 INA240是一个双向器件、它没有输出根据 VCM 和 Vsense 在特定阈值下发生大幅变化的区域。  但是、INA240的偏移电压确实以输入为基准、因此对于0A 电流、Vout 不等于基准电压+ 0V。  如果您必须有一个图表来提供给您的客户、我建议使用 此页面右侧的"INA240错误分析"。  您可以在此处输入客户的操作条件并导出到 Excel 中、以显示错误曲线数据。  然后、从导出的数据中、从100%中减去误差百分比、即可获得实际预期曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我与我的团队进行了核对。 使用该器件、您将能够在极低或无 Vsense 电压下观察到失调电压。 但是、由于 INA240具有不同的架构和双向感应功能、因此它没有像 INA195那样的运行区域、因此我们不希望在未损坏的器件上看到小 Vsense 电压的大输出。 在 Vsense = 0时、对于最大增益(200V/V)部件、我们预计在25°C 时的输出电压最多为5mV。 输出很可能比这小得多。 这就是我们在 INA240数据表中不包含与 INA195类似的图的原因。