This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:ROSA 到限幅放大器的布局方向

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733218/onet4201pa-layout-direction-for-the-rosa-to-limiting-amplifier

器件型号:ONET4201PA

我有一个使用多个 ONET4201PA 限幅放大器的设计。 我将查看放大器铜侧的眼图。 一个通道、眼图看起来是合理的。 在其他情况下、眼图看起来很糟糕。 良好通道和不良通道之间的一个区别是、良好通道的导线长度从 ROSA 到限幅放大器都很短。 从 ROSA 到限幅放大器的不良通道长度更长。 区别在于、short =.450"、long 是1.10"。 我的问题是、ROSA 与限幅放大器之间的接线是否有任何准则可改善我看到的结果? 请提供任何帮助。

谢谢、

Mike Nycz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注意事项:测试此测试的人员仅查看单端输出(DOUT+)。 在此配置中、是否需要以特定方式终止 DOUT-以在单端 DOUT+线路上获得正确的信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在您的注释中、您没有指定数据速率、但在一种情况下、眼图看起来合理、而在另一种情况下、您认为数据速率要差得多、我不确定这是否是由于 ROSA 与器件之间的布线长度差异造成的。

    1)。 最好隔离 ROSA 并检查两种情况下的输出、以确保信号相同。

    2)。 接下来、在检查 RSSI 时、在两种情况下、您测量的值是相同的?

    3)。 具体来说、从 ROSA 到 ONET4201PA 的 PCB 布局。 两者之间有什么区别? 如果可能、请以返修格式向我们发送您的 PCB 布局以及原理图。

    4)。 此外、如果您能在两种情况下都向我们发送示波器照片、那将会更好。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们运行的数据速率为1.25Gbps

    这些网络上的长度存在差异。 在 提供"良好"眼图的一个通道上、线约为 从 ROSA 到靠近限流放大器的交流耦合电容器的距离为0.450"。 在"不良"通道上、 从 ROSA 到紧邻限流放大器的交流耦合电容器的线路约为1.10"。 我无法发送返修文件、但我已附加上述两个通道的图片。

    谢谢、

    Mike Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们有一些想法来找出或找出导致此问题的根本原因:

    1)。 您是否可以交换 Rosas 以查看问题是否随 ROSA 发生?

    2)。 测量 RSSI 时、它是否与良好/不良信道相关? 您是否有一个表来比较这两个器件的 ROSA RSSI 和限幅放大器?

    3)。 最好为去耦电容器和去组装交流耦合电容器放置一个100欧姆端接电阻器(请注意、该100欧姆电阻器将位于 ROSA 的输出端)。 然后在该100欧姆电阻器上使用高速示波器来比较 Rosas 的眼图。 本实验在限幅放大器之前从 ROSA 一直检查。

    请告诉我们。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于上面的项目#3、我们是将100欧姆电阻器放置在交流耦合电容器的位置、还是放置在从 ROSA 开始的+/-线路之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有另外一个想法。 ROSA 的数据表或限流放大器的数据表中都没有给出与组合的物理布局相关的任何方向。 ROSA 和限幅放大器之间的连接长度是否有实际限制? 您已经看到了我们布局的图片、我已经指定了一些连接的长度。 这些连接长度是否看起来合理、还是由于连接长度而开始出现赤字? 我想知道您对它的看法是什么?

    谢谢、
    Mike Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试的另一件事是… 在 CH1上、我们切断了从交流耦合电容器到 ROSA 的顶层线(图中为蓝色)。 然后、我们将 ROSA 从电路板上去焊、并将引线直接焊接到交流耦合电容器(并适当地连接电源和 GND)。

    我们了解了这一结果、与 ROSA 距离1.1英寸的情况没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1)。 我们先前讨论过的100欧姆电阻器实验、我们在这里想将电阻器放在从 ROSA 开始的+/-线路上。 通过这种方式、ROSA 以100欧姆的电阻端接、ONET4201PA 就不能想象了。 这将为我们提供从 ROSA 到限幅放大器的 ROSA 加100欧姆差分迹线的良好视图。

    2)。 根据您的最新实验、如果我理解正确、这意味着-在良好的通道上-通过将 ROSA 连接到 ONET4201PA、 现在良好的通道与不良通道相同。 是这样吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔
    我们认为我们发现了这个问题。 应客户要求、我们在 ONET4201PA 的铜输入侧放置了一个变压器。 在进行一些额外挖掘后、我们发现了2个问题。 第一、输入和输出被交换。 此外、变压器的输入设计为与150 Ω 阻抗线路配合使用。 因此、我们基本上让变压器的150 Ω 阻抗侧为 ONET4201PA 供电。 变压器是对称的、因此我们将变压器旋转180度、使正确的一侧朝向 ONET4201PA。 然后、我们使用150欧姆阻抗驱动器驱动输入、现在所有通道上的眼图看起来都很好。 非常感谢您的所有帮助。

    Mike Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您让我知道并找到此问题的根本原因。

    此致、Nasser