我有一个使用多个 ONET4201PA 限幅放大器的设计。 我将查看放大器铜侧的眼图。 一个通道、眼图看起来是合理的。 在其他情况下、眼图看起来很糟糕。 良好通道和不良通道之间的一个区别是、良好通道的导线长度从 ROSA 到限幅放大器都很短。 从 ROSA 到限幅放大器的不良通道长度更长。 区别在于、short =.450"、long 是1.10"。 我的问题是、ROSA 与限幅放大器之间的接线是否有任何准则可改善我看到的结果? 请提供任何帮助。
谢谢、
Mike Nycz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个使用多个 ONET4201PA 限幅放大器的设计。 我将查看放大器铜侧的眼图。 一个通道、眼图看起来是合理的。 在其他情况下、眼图看起来很糟糕。 良好通道和不良通道之间的一个区别是、良好通道的导线长度从 ROSA 到限幅放大器都很短。 从 ROSA 到限幅放大器的不良通道长度更长。 区别在于、short =.450"、long 是1.10"。 我的问题是、ROSA 与限幅放大器之间的接线是否有任何准则可改善我看到的结果? 请提供任何帮助。
谢谢、
Mike Nycz
尊敬的 Mike:
在您的注释中、您没有指定数据速率、但在一种情况下、眼图看起来合理、而在另一种情况下、您认为数据速率要差得多、我不确定这是否是由于 ROSA 与器件之间的布线长度差异造成的。
1)。 最好隔离 ROSA 并检查两种情况下的输出、以确保信号相同。
2)。 接下来、在检查 RSSI 时、在两种情况下、您测量的值是相同的?
3)。 具体来说、从 ROSA 到 ONET4201PA 的 PCB 布局。 两者之间有什么区别? 如果可能、请以返修格式向我们发送您的 PCB 布局以及原理图。
4)。 此外、如果您能在两种情况下都向我们发送示波器照片、那将会更好。
此致、、、Nasser
尊敬的 Mike:
1)。 我们先前讨论过的100欧姆电阻器实验、我们在这里想将电阻器放在从 ROSA 开始的+/-线路上。 通过这种方式、ROSA 以100欧姆的电阻端接、ONET4201PA 就不能想象了。 这将为我们提供从 ROSA 到限幅放大器的 ROSA 加100欧姆差分迹线的良好视图。
2)。 根据您的最新实验、如果我理解正确、这意味着-在良好的通道上-通过将 ROSA 连接到 ONET4201PA、 现在良好的通道与不良通道相同。 是这样吗?
此致、Nasser