Other Parts Discussed in Thread: THS3001EVM, THS3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3001EVM 主题中讨论的其他器件: THS3001Hello、我刚刚尝试使用普通无源电压探针(10Mohm、8.0pF)测量频率响应。 我发现超过50MHz 时,结果与用户指南(slou021a.pdf)中的图1-5不一致。 我的问题是如何测量50MHz 以上的频率响应。 使用有源电压探头? 它们具有一些杂散电容。 他们在 THS3001EVM 上的工作可能性有多大? 使用50欧姆同轴电缆和频率响应分析器? 在本例中、在哪里放置 Rload150欧姆? 此致 、德