This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001EVM:测量50MHz 以上的频率响应

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001EVM, THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716300/ths3001evm-measuring-frequency-response-over-50mhz

器件型号:THS3001EVM
主题中讨论的其他器件: THS3001Hello、我刚刚尝试使用普通无源电压探针(10Mohm、8.0pF)测量频率响应。 我发现超过50MHz 时,结果与用户指南(slou021a.pdf)中的图1-5不一致。 我的问题是如何测量50MHz 以上的频率响应。 使用有源电压探头? 它们具有一些杂散电容。 他们在 THS3001EVM 上的工作可能性有多大? 使用50欧姆同轴电缆和频率响应分析器? 在本例中、在哪里放置 Rload150欧姆? 此致 、德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的德克:

    除非您能找到电容极低的探头、否则您可能会在高频下遇到测量问题。 我建议使用 EVM 上的标准 SMA 连接器、并将其连接到网络分析器以测量频率响应。 默认情况下、EVM 板已设置为具有50欧姆输入和输出匹配、因此您可以轻松连接到测试设备。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacob:

    感谢您的建议。
    我不确定如何在 SMA 输出连接器上保持50欧姆匹配的同时放置150欧姆的负载。
    有没有关于这方面的建议?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的德克:

    为什么选择150R? 它是50R。 只需将50R 电缆连接到 EVM 的输出端、并将电缆的另一侧连接到测试设备的50R 输入端。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:


    IC 输出电流受到限制、因此、要获得大电压输出、Rload 必须为大欧姆。
    我看到了 THS3001数据表首页图和 THS3001EVM 用户指南图1-5。
    该 IC 适用于 Rload=150欧姆的情况、我想测量它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您提供电阻器电路。
    IOP1请参见150 Ω、电缆请参见50 Ω。
    我将尝试使用此进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)