Other Parts Discussed in Thread: TLV1701
尊敬的支持团队:
您能不能帮助澄清以下在数据表中尚不清楚的 TLV1701AIDCK:
TLV1701的 IOL 最大值是多少?
什么是最大音量@ IOL 最大值(由外部定义 PU 到 P5V=+5.1V)?
什么是 Vol @ IOL = 1mA (外部 PU=4K7至 P5V=+5.1V)?
谢谢你
Kathrina
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kathrina、您好!
TLV1701采用2.2V 和36V 电源。 我看不到5V 电压的任何数据。
遗憾的是、输出摆幅图不太清晰。 下面是对数据的重新绘制。
如您所见、最小 VOL 摆幅因电源电压而异。 在2.2V 时、电流为1mA 时的 VOL 为200mV。 电流限制开始出现在12mA 以上、因此任何负载电流都应保持在曲线的线性部分(<10mA)。 越低、摆幅越好。
我们没有5V 的数据、但我会"猜测"它在1mA 时大约为250mV。 我们将在工作台上验证该值、并为您提供 Wed 或 Thurs.
Kathrina、您好!
是的。 ~400mV + 30%最坏情况下的过程扩展约为500mV。
请记住、TLV1701是微功耗(50uA)器件、因此5mA 是相当重的负载。
如果他们担心摆幅、应该增大上拉电阻的大小、以免消耗太多功率。
较低值电阻器的唯一优势是速度更好(电容对低电平到高电平转换的影响更小)、但功率耗散和输出摆幅会受到影响。 如果它们不需要速度、则可以增大上拉值。 典型值为4.7K 或10k。