This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:数据表规格

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691955/tlv1701-datasheet-specification

器件型号:TLV1701

尊敬的支持团队:

您能不能帮助澄清以下在数据表中尚不清楚的 TLV1701AIDCK:

 TLV1701的 IOL 最大值是多少?

什么是最大音量@ IOL 最大值(由外部定义 PU 到 P5V=+5.1V)?

什么是 Vol @ IOL = 1mA (外部 PU=4K7至 P5V=+5.1V)?

谢谢你

Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kathrina
    感谢您关注 TLV1701。 我将确保我们研究这些规格、并在明天为您提供答案。 很抱歉、我们的回复延迟了。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    仍在等待响应。 您能通过电子邮件回复我吗?

    谢谢

    Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathrina、您好!

    TLV1701采用2.2V 和36V 电源。 我看不到5V 电压的任何数据。

    遗憾的是、输出摆幅图不太清晰。  下面是对数据的重新绘制。

    如您所见、最小 VOL 摆幅因电源电压而异。 在2.2V 时、电流为1mA 时的 VOL 为200mV。 电流限制开始出现在12mA 以上、因此任何负载电流都应保持在曲线的线性部分(<10mA)。 越低、摆幅越好。

    我们没有5V 的数据、但我会"猜测"它在1mA 时大约为250mV。 我们将在工作台上验证该值、并为您提供 Wed 或 Thurs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathrina、您好!

    下面是一些 TLV1701 (SOT-23)器件的工作台测量结果。

    正如您所看到的、各条曲线相互吻合、2.2V 和36V 电源之间的灌电流差异很小(直到电压小于2.5V 时发生限流操作)。

    请求的5.1V 电源和1mA 负载的典型 VOL 为185mV。 如果我们加上30%的最坏情况下的过程展频、则最大值约为250mV。

    我们已请求重新完成这些曲线。 我目前没有时间安排。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    非常感谢您的回复。

    您能否验证以下数据点:

    电压最大值@ 5mA (1kpu @ Vs=5V) 400-500mV?

    谢谢、祝您愉快

    Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathrina、您好!

    是的。 ~400mV + 30%最坏情况下的过程扩展约为500mV。

    请记住、TLV1701是微功耗(50uA)器件、因此5mA 是相当重的负载。

    如果他们担心摆幅、应该增大上拉电阻的大小、以免消耗太多功率。

    较低值电阻器的唯一优势是速度更好(电容对低电平到高电平转换的影响更小)、但功率耗散和输出摆幅会受到影响。 如果它们不需要速度、则可以增大上拉值。 典型值为4.7K 或10k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的快速回复,非常感谢!

    Kathrina