This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:零电流、输出电压?

Guru**** 2910960 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA190, INA212, INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685869/ina301-zero-current-output-voltage

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA190INA212INA211

您好!

我们在一些原型中使用 INA301A1和 INA301A2传感器、发现两者的零电流输出电压对于 A1约为6mV、对于 A2约为8mV。

这在我们的设计中至关重要、因为我们需要在0-400A 的宽测量范围内使用0.125m Ω 分流电阻器来实现50mV 压降。

这些传感器的零电流输出是否正常?

起初、我们认为这可能是一个 PCB 设计问题、但我们已经在外部、虚拟 PCB´s 上甚至浮动上尝试了传感器、结果是一样的。

谢谢!

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    与几乎所有由单电源供电的运算放大器一样、INA301的输出电压无法完全降至0V。 请查看数据表的第6.5节:负载为10k 时、摆幅至 GND 的典型值为20mV、最大值为30mV。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您是否会为此应用推荐任何其他传感器?

    基本上感应0-400A、但我们需要在0-10A 范围…上具有一些额外的精度 ´s 我们知道这不是理想的、但这正是我们目前所需要的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    感谢您考虑使用 TI。  除了上面提到的相对于 GND 规格 Kai 的摆幅外、还有几个误差源会使器件输出偏离理想输出。  这些误差源包括失调电压误差、输入偏置电流误差、增益误差等  有关这些内容的更多信息、我建议您观看我们的教程系列 (https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers)。  此外、为了快速评估您在运行条件下看到的错误、您可以使用我们的误差分析工具(如下所示)、该工具可在 INA301产品页面(http://www.ti.com/product/INA301)上找到。  

    根据您对0-10A 之间的额外精度的查询、当电流接近0时、所有器件都会出现越来越大的误差。  摆幅至 GND、输入偏置电流和输入失调电压是电流测量范围下侧的主要误差源。  为了降低摆幅至 GND 和偏移的影响、建议使用更高的增益选项。   μA 输入偏置、我们最近发布了 INA190、该器件具有非常低的输入偏置(最大10nA)、而我们的一些其他器件具有几十 μ V 的输入偏置。  您希望在系统中实现哪种分辨率?  如果您使用 INA190A3、那么对于.125m Ω 分流器、您的输出大约为每 A 12.5mV。  如果您需要更高的分辨率、则可能需要使用多个器件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    提高精度并避免摆幅至接地问题的通常补救措施是增加分流电阻、增加增益并在需要时使用 INA301后面的分压器。 但对于400A 而言、这并不简单。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的输入。

    您是否认为我们可以保持相同的分流器并使用 INA190A5 (增益500V/V)或 INA212 (增益1000V/V)与 INA301并联、并使用高增益传感器以实现更小的电压范围?

    `s 500V/V、我们可以在5V 输出下测量高达80A 的电流、在80A 总电流范围内读取大约0.04-0.4A 的误差(取决于具体器件的摆幅至 GND)。

    我是对的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    我假设您的实施情况与下图类似。  您可以这么做。  但是,您应该记住,您的输入偏置电流将在分流器上加在一起,从而在输入偏置电流的基础上产生(120uA+10nA)*(0.000125Ω)=15nV 的电压差。

    至于您的误差、我并不完全确定您是如何确定它的范围。  对于80A 的界限、不包括 CMRR 的误差、不包括 PSRR 的误差、并且假设分流容差为0.1%、则得到0.46%的平方和根误差(80A*0.46/100= 0.37A)。  对于较低的电流范围、误差将明显更高(以%表示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    是否找到了用于感应此系统中电流的解决方案?

    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好、现在我们放置了一个更大的分流电阻器并使用 INA301A3、将测量标度减小到300A、我们将在系统中提供大约0.5A 的摆幅至 GND、这足以进行测试。

    无论如何、我们希望尝试使用 INA190A5、但我们的供应商还没有、因此我们正在考虑实施 INA211、并在190可用时将其替换、因为它看起来是直接替换。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、

    听起来您的设计现在正在发展。 因此、我将关闭该线程。 但是、如果您对此主题有其他疑问、请在下面重新打开此主题并发布、或者如果您有不同的问题集、请随时打开新主题。