Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA190, INA212, INA211
主题中讨论的其他器件: INA190、 INA212、 INA211
您好!
我们在一些原型中使用 INA301A1和 INA301A2传感器、发现两者的零电流输出电压对于 A1约为6mV、对于 A2约为8mV。
这在我们的设计中至关重要、因为我们需要在0-400A 的宽测量范围内使用0.125m Ω 分流电阻器来实现50mV 压降。
这些传感器的零电流输出是否正常?
起初、我们认为这可能是一个 PCB 设计问题、但我们已经在外部、虚拟 PCB´s 上甚至浮动上尝试了传感器、结果是一样的。
谢谢!
拉斐尔