This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:启动问题

Guru**** 2811515 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730101/amc1311-start-up-issue

器件型号:AMC1311

大家好、

我的客户将我们的 AMC1311用作其高压线路上的电流感应放大器。 他们目前在开办时遇到问题。 您能否帮助评论以下查询:

启动时,AMC1311将进入“失效防护输出”,此时电源电压 Vdd1仍然缺失。

在稳定条件下、从 Vdd1存在到 AMC1311输出的最坏情况延迟是多少?

 

在规格中、稳定时间最大值为100 μ s。 但是、根据我们捕获的波形、输出在大约250uec 时变得稳定。

 

谢谢!

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、

    您能否添加一个示波器图、其中还显示了导通期间的输入电压 Vin? R15乘以 C24得到一个330µs μ s 的时间常数...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我现在只获得反馈。 下面是输入电压的波形。

    请告诉我这是否是您正在寻找的内容。

    谢谢!

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    嗯、我现在完全困惑了! 我们在图中看到了什么? 底部缓慢变化的曲线不再是 INB_SENSE 和 INB_SENSE_N?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅以下更详细的说明。

    绿色和蓝色波形为 INB_SENSE 和 INB_SENSE_N 它是波形圆圈部分的缩放部分。

    在 Vdd1打开时、AMC 输入侧的电压(Vin)已经稳定。 实际上、VDD2是我们内部辅助电路的输出、它在 AMC 测量的相同 Vin 上获取其输入。 您可以看到、VDD2非常稳定、大约在 VDD1开启之前250毫秒。

    谢谢!

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    您对此又有什么了解吗? Vin 上的信号是什么? 我在原理图中看到分压器、希望看到 Vin 上的直流信号、这在上面的第一幅图中看起来是这样的、但它看起来好像是轨到 GND、然后在 VDD1出现后振荡。 如果这是 Vin 信号的实际情况、频率是多少? 我怀疑它明显高于 AMC1311的275kHz 带宽、您在输出上看到的是高频输入导致的四阶滤波器的稳定时间。 AMC1311数据表中的50uS 稳定时间规格基于输入上的3V 直流阶跃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请说明您所指的波形吗?

    它是我发送的第一个波形、您指出的振荡是下面圈出的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是10月4日开始的、箭头指向 IN_B_SENSE 和 IN_B_SENSE_N、它包含 VDD2、我认为您是在调用 VIN。