Other Parts Discussed in Thread: MPY634
我想使用 MPY634作为调制器。 电路的接线方式与数据表图9第8页中所述的完全相同。
调制输入 EM 为+- 5V @ 150Hz (方波);载波输入 EC=+- 8V @ 2kHz (方波);电源为+- 15V DC。
SF 引脚保持开路。
问题:
当 EM 为0;EC 为+-8V @ 2KHz 时;输出与输入(EC)如预期的一样干净且对称。
现在、当 EM 缓慢增加到+-1V/sq 波时; 输出是 AM 调制波形;但波形中存在不对称性、负峰值为~-13V pk、正峰值为~+9V pk。
此外、x 轴上的调制深度不相等。
除此之外、输出端存在波形失真。
查询:
1) 1)是否有任何关于问题可能是什么的帮助?
2) 2) SF 引脚的作用是什么? 数据表对此不是很清楚。
3) 3)如何平稳地改变 EM 信号并在不失真的情况下获得良好的调幅波形?
提前感谢您的帮助。