This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 MPY634作为调制器。 电路的接线方式与数据表图9第8页中所述的完全相同。
调制输入 EM 为+- 5V @ 150Hz (方波);载波输入 EC=+- 8V @ 2kHz (方波);电源为+- 15V DC。
SF 引脚保持开路。
问题:
当 EM 为0;EC 为+-8V @ 2KHz 时;输出与输入(EC)如预期的一样干净且对称。
现在、当 EM 缓慢增加到+-1V/sq 波时; 输出是 AM 调制波形;但波形中存在不对称性、负峰值为~-13V pk、正峰值为~+9V pk。
此外、x 轴上的调制深度不相等。
除此之外、输出端存在波形失真。
查询:
1) 1)是否有任何关于问题可能是什么的帮助?
2) 2) SF 引脚的作用是什么? 数据表对此不是很清楚。
3) 3)如何平稳地改变 EM 信号并在不失真的情况下获得良好的调幅波形?
提前感谢您的帮助。
尊敬的 Kai:
EC 由峰值为+- 13.5V 的 OPAMP 方波振荡器电路生成;而 EM 由 SRS 功能发生器生成。
它们均通过0.1微 F 的耦合电容器进行连接。
MPY634的输出可直接在示波器上观察到。
-Prakash
您好 Prakash、
您只需要两个电阻器、一个从 X1接地、另一个从 Y1接地。 您是否对电阻器值进行了一些比较? 这是否会对失真产生影响?
我已经看到您的电路中有一个带有运算放大器的非稳态多谐振荡器。 请注意、这些电路有时会产生大量噪声、这在电路板试验时可能会产生问题。 因此、使用另一个信号发生器检查性能。
Kai
尊敬的 Thomas:
似乎可以关闭此 e2e 查询。 不过、调制包络负极侧的失真仍然存在。
如果有任何查询、我将再次发布。
谢谢 Kai。
谢谢 Thomas。
此致、
-Prakash