This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:ALERT 引脚的响应时间

Guru**** 2798515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA3221, INA231, INA321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744214/ina226-response-time-of-alert-pin

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA3221INA231INA321

大家好、

在数据表中、图中显示了 ALERT 引脚的响应时间与转换时间相关。

在不同的转换时间内、当 INA226和 INA3221中发生分流电压或功率限制时、您是否有 ALERT 引脚的响应时间?

 2. ALERT 引脚失效的响应时间是否与 ALERT 引脚失效的响应时间相同?

3.在必须将 ALERT 引脚置为有效后、如果分流电压不超过限值、ALERT 引脚是否会自动取消置为有效?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    感谢您使用该论坛。
    看起来您可能在数据表中发现了错误。 我怀疑原始作者意外地交换了图。 我需要检查这个。 至于不同的转换时间、我需要在实验中检查这一点。
    2.我还需要在实验中检查这一点。
    这取决于屏蔽/使能寄存器。 如果 LEN 位(INA226)或 WEN 或 CEN 位(INA3221)设置为透明、ALERT 引脚将自动取消置位。

    对于我需要在实验室中检查的项目、在实验室中收集这些项目可能需要一天左右的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    1.您是否有响应时间和转换时间之间关系的数据?
    在我客户的应用中、他们使用 INA226来检测电流过限。
    因此、它们需要通过 ALERT 引脚尽快做出响应。
    它们的要求是响应时间需要小于800us。
    请帮助在短时间内提供数据、客户需要这些数据来决定是否可以使用 INA226。


    在转换时间方面,我还有一些问题:
    转换时间的内部设计是什么? 它是否与 ADC 计算相关?
    为什么较长的转换时间具有较低的噪声?


    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    是否有以下问题的更新?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lacey、

    1. 我和一位设计工程师交谈、他说器件应在2 个转换周期内触发。  对于 INA226、最短转换设置、最长时间为154us。  因此、我们预计在308us 后会触发警报、远低于800us。

    2. 降低的噪声可归因于转换时间较长时所涉及的采样增加。 如果您查看示例概率分布曲线、您会发现其中一条曲线比另一条曲线更加平滑。  更滑的滑板是由较小的标准偏差产生的。  标准差可通过以下公式计算。 对于不相关的噪声样本、分布以0为中心。  N 对应于采样数。  随着样本数增加、标准差开始收敛为零。  零和接近零的噪声值将最大限度地减少随机大噪声值的影响,因为小噪声值的发生频率要高得多,特别是在较大的采样集中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pactrick、

    非常感谢您的回复!

    对于响应时间、如果响应时间小于2个转换时间、那么这意味着 INA226中的曲线不正确。

    由于这显示了转换时间为140us、因此响应时间大约为1ms。

    那么、您能否帮助测试正确的响应时间并向我发送测试结果?

    由于响应时间是客户使用 INA226的关键因素、因此需要我们的证明来证明它符合客户的要求。

    2、 警报引脚还有一个问题。

    当平均值不为1时、例如10。 对于 INA226、它将在每次转换时检查分流电压、并在获得平均分流电压时报告或在10次转换后需要?

    请帮助我们了解这个问题、让客户使用 INA226对我来说非常重要。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lacey、

    是的、您在我们的数据表中发现了错误。  将图形放入数据表中的任何人都交换了 TCT。  在下面、我将 INA226设置为在71mV 分流电压欠压警报时跳闸。  我为分流电压设置的转换时间为140us、未求平均值。

    在 一组平均值中的所有转换完成之前、警报不会被置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的支持!

    但根据客户的要求、他们需要在每次转换中监控分流电压、还需要使用平均分流电压。

    根据您的描述、INA226和 INA231似乎都不能满足客户的要求。

    但数据表说明似乎 INA226将在每次转换中比较电压。

    请帮助确认!

    如果 INA226和 INA231无法满足要求、  您是否有可满足上述要求的器件建议?

    我发现 INA3221具有针对每个分流电压转换和平均分流电压转换的警报。 但是、由于 INA3221具有三个通道、因此它只能串行监控三个通道。

    因此、最好有一个能够满足要求的通道器件。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    感谢您的坚持、我错误地说过最后一篇文章。 如果超过跳闸点、警报应始终在2个转换周期内触发。 当我另一天在实验室中进行测试时、我意外更改了转换设置、并错误地认为较长的警报延迟是由于平均值计算造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

    要为客户确认这一点、您能否帮助测试将转换时间设置为140us、将平均值设置为1024时的响应时间、如下所示:

    结果可能是客户证明此功能的最佳方式。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lacey、

    下面是设置和测量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    非常感谢您的持续支持!!
    还有一个问题:INA231在响应时间和平均函数方面与 INA226具有相同的性能吗?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、INA321具有与 INA226相同的响应时间和平均函数。 然而、INA226具有更好的分流偏移电压。