This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:INA826

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745866/ina826evm-ina826

器件型号:INA826EVM
主题中讨论的其他器件:INA826

尊敬的所有人:

使用 TAS220B 5kg 负载单元评估 INA826时、遇到输出漂移问题。  加电后、输出读数正确。  但是、在它开始漂移到0轨后不久、在几分钟内变为0。

下面是我的设置:

TAL220B 是一个具有1k 电阻器的惠斯通电桥。

49.9欧姆电阻器将增益设置为1000。  需要高增益、因为称重传感器在几 mV 范围内产生输出。

我使用10V 直流轨为 INA826和电桥供电。

VREF 至 INA826设置为5.6V

有趣的是–即使电源是单个电源轨、当负载被移除时、输出信号会变为负值。 当从正下漂移输出中减去该负值时、结果等于上电时的初始输出读数。  

我是失劳的,非常感谢你们的帮助。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    上电后 INA826的输出信号是什么?

    您写道:

    "有趣的是、即使电源是单个电源轨、当负载被移除时、输出信号会变为负值。 当从正下漂移输出中减去该负值时、结果等于上电时的初始输出读数。"

    抱歉、但这完全使我困惑... :-)您能再详细解释一下吗? 您有编号吗?

    您能否使用数字电压表直接测量称重传感器上的电压?

    10V 电桥电压有点高。 这可能会使电桥一直变热、并导致失调电压温度漂移。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    在您描述的条件下、最大差分输入电压为4.25mV 或-5.5mV -请参阅下面的内容。

    您是否已检查所有连接?  如果仍然有问题、请提供您的应用电路原理图。

    INA826具有非标准引脚分配-请确保您已将此考虑在内(请参阅下文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    在未施加负载的情况下直接上电后:
    VIN = 615uV 且稳定
    Vout =-90mV、漂移高达0。

    我不知道该负电压来自…Ω 的哪个位置 它几乎感觉像是电容器正在充电

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2705.INA826.TSCHelloMarek、

    感谢您的快速响应。

    输入电平保持在+4mV 以下。

    我附加了一个 Tina scatematic。  

    我使用的评估板由具有5.6V 基准电压的单个10V 电压轨供电、并添加了49.9Ohm 电阻器以设置 G=1000。 此设置从10V 汲取10mA 电流-大多数电流进入惠斯通、而 INA826的电源电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    是的、这也让我感到困惑...
    在未施加任何负载的情况下、使用 Rigol DM3058E 时、称重传感器显示615 uV (微伏)

    施加5lb 负载时、称重传感器的输出为4.136mV
    关于称重传感器电压- 10V 是建议的最大电平。 这是数据表- cdn.sparkfun.com/.../TAL220B.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    有一些事情发生了严重的错误... 这就是您在不应用负载时应该看到的情况:

    e2e.ti.com/.../vladimir.TSC

    您是否交换了 INA826的-IN、+IN、-Vs 和+Vs 引脚?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不小心在 Tina 中交换了-vs 和+vs (+vs 出现在符号底部、我很容易忽略)、这就是仿真未运行的原因。 感谢您观看本演示。

    但是、实际设置上的一切都是正确的、我仍然有同样的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    将称重传感器连接到电源轨和 INA826、如我的仿真所示。 然后对 INA826的两个输入短路。 您现在是否在 INA826的输出端看到大约5.6V 的电压?

    如何生成5.6V 基准电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我发现了什么问题。 四处走动时、我发现+10V 相对于电路板接地层在-vs 上上下漂移。 这很愚蠢-电源的负极端子未连接到 INA826EVM 板上的接地端。 连接后一切都很稳定、我发现没有任何漂移。

    谢谢、

    您可以检查是否为已关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息、它现在可以工作了!

    Kai