Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA826EVM
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745866/ina826evm-ina826
器件型号:INA826EVM主题中讨论的其他器件:INA826、
尊敬的所有人:
使用 TAS220B 5kg 负载单元评估 INA826时、遇到输出漂移问题。 加电后、输出读数正确。 但是、在它开始漂移到0轨后不久、在几分钟内变为0。
下面是我的设置:
TAL220B 是一个具有1k 电阻器的惠斯通电桥。
49.9欧姆电阻器将增益设置为1000。 需要高增益、因为称重传感器在几 mV 范围内产生输出。
我使用10V 直流轨为 INA826和电桥供电。
VREF 至 INA826设置为5.6V
有趣的是–即使电源是单个电源轨、当负载被移除时、输出信号会变为负值。 当从正下漂移输出中减去该负值时、结果等于上电时的初始输出读数。
我是失劳的,非常感谢你们的帮助。
提前感谢!