This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:残余电压问题

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194824/lmp8645-residual-voltage-issue

器件型号:LMP8645
主题中讨论的其他器件: TPS65132

在 A 项目中,我们使用 LMP8645来检测 DCDC 输出的电流。 DCDC 的输出电压为1.8V。

LMP8645在 DCDC 输出之后连接。

测试条件:直流/直流转换器的输入为通电, EN 为 OFF。

如果删除了 LMP8645,DCDC 的输出电压为0V。

但是、如果连接了 LMP8645、则直流/直流转换器的输出电压大约为0.3V。

因此、我们确认该电压是由 LMP8645引起的。

您能否解释 LMP8654导致0.3V 电压的原因?

下面是原理图和异常波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    这可能来自输入所需的输入偏置电流。  µA 需要几 μ A。  我没有特别使用过该器件、但对于大多数采用此拓扑的电流感应放大器、情况就是这样。  现在、问题是 LMP8645是产生电压还是从电路中产生电压的其他东西汲取的电流。  这一点很重要的原因是、如果这对您来说是个问题、如何缓解这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,您好。

    请帮助您仔细检查以下两个解决方案:

    解决方案1,选择输入偏置电流较小的电流感应放大器。

    Solution2是在 LMP8645的 IN+和 IN-之前串联一个100kΩ Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    请告诉我所有感兴趣的参数、以便我可以推荐另一个电流感应放大器。  解决方案2将在正常使用期间导致较大误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier,

    我们的设计目标如下:

    IOVCC、VSP、VSN 的输出电压和电流分别为1.8V/0.3A、5.7V/0.08A、-5.7V/0.08A。

    当 EN 关闭时,所有三个电源的输出电压都大约为0V;当 EN 打开时,所有三个电源的输出电压分别为1.8V、5.7V、-5.7V。

    我们的问题:

    对于这种现象,我们仍然有一些问题:

    当 EN 关闭时,我们将测量 IOVCC、VSP、VSN 的输出电压,分别为0.3V、0.04V、0.001V。

    1.IOVCC 和 VSP 都使用 LMP8645,为什么它们的残余电压有很大的不同? 该电压在什么电路环路中产生? 该电压是如何推导出来的?

    VSN 的残余电压为何如此低? 我比较了 LMP8645和 MAX9918的输入偏置电流、MAX9918达到175uA、但 LMP8645仅为20uA。

    下面是我们的完整原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    以下是我对该问题的怀疑。  我需要在实验室中验证某些东西。

    LMP8645或 MAX9918的输入电压取决于驱动该节点的输入电压。  例如、LMP8645 (U16)具有一个流经 R53和 R59以创建大约1kΩ Ω 电阻到 GND 的 IB。  数据表中的 IB 额定电压为2.1V = VCM、可能会随 VCM 电压变化。  我可以在实验中查看并验证它。  该电流很可能会产生最低的 GND 电阻、而 IB 会产生更大的电压。

    这是 GND 阻抗或0V 阻抗至关重要的地方。  尽管 TPS65132A 已禁用、但 OUTP 可能不会被驱动至 GND、而是保持悬空并寄生效应连接至 GND。  该阻抗可以解释 U16和 U19之间的差异。  TPS65132A 内部的 VSP_P 和 VSN_N 之间也可能存在不同的连接、这会导致 GND 产生不同的阻抗。   

    此致、  

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier,

    对于此问题,今天我进行以下测试。

    从上表中可以看出,有两个结论:

    当移除接地的外部阻抗时,LMP8645在上电后将产生大约1.5V 的电压。

    TPS65132可以消除 LMP8645的影响。

    但我仍然有三个疑问。

    在移除接地的外部阻抗时,LMP8645为什么在上电后电压会达到大约1.5V?

    TPS65132为什么 能够消除 LMP8645的影响?

    3.理论上是否可以算出表中测量的电压?

    谢谢

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    当移除接地的外部阻抗时,LMP8645在上电后将产生大约1.5V 的电压。

    Javier: 正确。  我已在我的设置中验证了这种情况。  当输入悬空时、内部有一些东西会驱动该电压。

    TPS65132可以消除 LMP8645的影响。

    Javier: 这取决于 TPS65132的驱动强度是否足以满足 GND 要求。  根据我在 LMP8645上的测量结果、GND 的电阻应略低于500Ω Ω、以使输出电压达到约400mV。  大约50Ω μ A 时、我能够将电压设置为大约30mV。  

    但我仍然有三个疑问。

    在移除接地的外部阻抗时,LMP8645为什么在上电后电压会达到大约1.5V?

    Javier:  这是由内部电路造成的、并为电流创建了偏置点、以便对输入级进行偏置。

    TPS65132为什么 能够消除 LMP8645的影响?

    VSP_P 或 VSN_N 节点比另一个器件更强地驱动到 GND。  禁用后、根据 TPS56132将 VPOS 和 Vneg 驱动至 GND。  看起来有源放电会快速驱动至0V、因为对于无源放电、电压变为零的时间会更短。   

    3.理论上是否可以算出表中测量的电压?

    我认为是这样、但我们没有对 GND 的所有阻抗。  我对 GND 的阻抗确实是如此、这些是我在使用 EVM 的 LMP8645的输入端看到的电压。  

    接地电阻 INP、INN 电压
    悬空 1.574V
    10kΩ μ A 700mV
    500Ω μ A 450mV
    100Ω μ A 56mV
    50Ω μ A 30mV

     

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier,

    感谢您的专业回复。

    我理解这个问题。

    看起来有一些细微的更改不会解决此问题。 除非我在 GND 电路中添加 stroung。

    但我认为更改电流感应放大器的模型是一种更好的方法。

    那么,您能否推荐一个合适的模型?

    此致

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    我们目前不对浮动条件建模、我们的大多数模型都是根据规格针对正常用例进行的。  某些型号具有额外的特性、可导致输出进入电源轨或提供输出、当在超出范围的情况下运行时会产生错误、但不会在数据表规格之外完全复制器件。

    此致、