Other Parts Discussed in Thread: LMP8645, TPS65132
主题中讨论的其他器件: TPS65132
在 A 项目中,我们使用 LMP8645来检测 DCDC 输出的电流。 DCDC 的输出电压为1.8V。
LMP8645在 DCDC 输出之后连接。
测试条件:直流/直流转换器的输入为通电, EN 为 OFF。
如果删除了 LMP8645,DCDC 的输出电压为0V。
但是、如果连接了 LMP8645、则直流/直流转换器的输出电压大约为0.3V。
因此、我们确认该电压是由 LMP8645引起的。
您能否解释 LMP8654导致0.3V 电压的原因?
下面是原理图和异常波形: