This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358ID 开裂或引脚损坏问题

Guru**** 2390260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209028/lmv358-lmv358id-cracking-or-broken-pin-issue

器件型号:LMV358

您好、TI 团队、

感谢您的支持。

一位客户购买了75件 LMV358ID。

但对于伺服 PC、引脚开裂或损坏。

我认为它是旧芯片、超出保修期。

生产日期代码
1740+5.
批号

0037009ML7

我要向他申请焊接曲线。

但问题是、

*您听到过类似的问题吗?

您能提供一些建议吗?

此致、

高士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumura-San:  

    针脚何时开裂和断裂?有多少? 客户是否多次重新组装(拆焊和焊接)器件? 如果是、他们的过程是怎样的?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-san:

    我收到了 客户的回复。

    过程。

    打印机→安装→回流→波形→所需部件的手工焊接。

    似乎 客户在回流后将其浸在焊罐上。

    1.回流

    预热140℃~160℃:11.15~19.32秒

    峰值℃~℃223.61 μ s

    2.  焊槽

    预热:110℃PH 时间7秒

    ℃温度:250 μ s DIP 时间 6 秒

     

    ③手动 焊接

    当  ℃需要350 μ s ,但他没有使用它。

    客户的问题是75件中的5件。

    1个碰撞、其中4个是针脚损坏。

     

    您能提供一些建议吗?

    此致、

    高士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Matsumura-San、

    请让他们减慢预热/浸泡时间。 如 MSL 文档所示、浸泡时间会影响 IC 可靠性:  

    在 TI 文档中、温度在60秒内从150°C 升至200°C、升至120秒、该比率为0.83°C/s 与0.416°C/秒  
    客户在"11.15~19.32秒"中将140C 改为160C、这是1.79 C/秒至1.03 C/秒的比率  

    因此、客户缩短均热时间太快。  
    请告知我们这是否解决了问题。  

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walt-San:

    非常感谢。

    一直没有客户回复。 但是,我认为这是一个很好的答案和问题是存在的,我从来没有想过它。 (作为客户)

     当客户向我们提供结果时、我会告诉您。

    此致、

    高士