This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:与 ADS127L11配对、可能出现错误/振荡?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS127L11, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230460/thp210-paired-with-ads127l11-potential-error-oscillation

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: ADS127L11TINA-TI

您好!

我遇到间歇性行为、使用 TI THP210驱动 TI ADS127L11。 我正在对某个问题进行故障排除、我只是立即尝试始终如一地重新创建它。 ‘、现在似乎是时候联系 TI、尝试从"从头开始"获取一些见解、并查看我们的 THP210 + ADS127集成是否有任何明显问题。

在开始前、我还要说、我正在对这个电路进行故障排除、此电路是由一名不再在这里工作的工程师设计的、因此我无法了解所做的组件选择决策的背景信息。  

这是所讨论的电路。 THP210 + ADS127‘re的工作是在我们制造的成熟产品上设计出旧的模数转换器。 LTC1050是‘传统'电路的最后一级、仅提供背景信息。 红色、绿色和蓝色圆圈将在本帖子的稍后部分中说明。

 可以看到、相对于 GND 2、标称输入电压范围为+2.5V 至-2.5V。 测量直流。  

此 PCB 安装在经过自动校准/ QC 流程的产品中、并会针对发货的每个器件进行自动化校准。 产品校准过程的一部分是校准此测量电路以生成约为~0.005%至0.01%精度的电压读数。 我应该注意的是、我们不会使用 ADS127L11中的增益和偏移寄存器、我们在上电时将这些寄存器保留为默认状态。 我们将计算得出的增益和偏移校正因数应用于从 ADS127L11读取的固件。  

对于此特定的校准步骤、我们正在校准一个将生成0V 至+2.5VDC 电压范围的 DUT。  我们通过向测量电路输入(在上面的原理图中标记为 Vin)施加值得信赖的0V 和+2.5V 电压来计算失调电压和增益、评估 ADS127L11提供的读数中的误差、并生成偏移和增益补偿系数。 ‘计算出这些因子后、我们将其应用、然后执行验证步骤以确保这些因子"采取"。 应该注意的是、在这个自动过程中、直流阶跃变化被施加到 Vin 上、通常为0V 至+2.5V (满量程校准和验证)和0V 至1.25V (对于中量程线性/验证检查)。

 

现在我们来看看问题的核心…

 

有时、我们的测量验证测试会在执行校准步骤后失败。  

我们能够在其中一个故障期间停止自动化流程、并使用 HP3457 (具有10Gohm 输入阻抗)来探测电路并进行故障排除。 在本例中、固件报告的读数与预期相差0.08%。 请记住、我们期望读数精度约为0.005%、所以这个误差非常显著。  

请注意、我在上面的原理图中没有包含某些电路、这会将 DUT 输入电压降低约~5%。 我想提一下这一点、因为我在这里提供了我们在故障排除过程中收集的真实数据的数字。  

在向电路板提供可信1.2500V 电源时、我查看了 THP210单位增益差动放大器电路的输入(相对于 GND 2的蓝色圆圈)、并测量了 1.19031伏 。  

然后、我移动了红圈(TP18相对于 TP19、ADC 输入)、并测量了 1.18937V 。 差值约为0.08%!

然后、我移动到绿圈、接着右侧探测 THP210的引脚4和5。 ‘读数"跳"回至1.19031V 然后、我返回到红圈(ADC 输入)、并确认 ADC 输入现在的读数也是1.19031V。 不用说、固件(使用其补偿系数)现在报告了我预期的1.25000V 中量程读数。

 

我的第一个本能是 THP210至 ADS127L11电路中出现某种振荡、而且我设法在探测时抑制了振荡。 很自然、我曾尝试过用示波器重新制造这个问题并观察相同的点。 ‘、只要在我们的校准 QC 过程中发生"不良状态"、只要我进行任何探测、我就不会看到任何振荡。 不过、我可能是通过探测来停止可疑的振荡。 我还需要注意的是、到目前为止、我在至少5-6个板上看到了类似的行为、这些板都经过了此过程。 "不良状态"错误的数量似乎因电路板而异。

 

我希望 TI 能看一看电路、看看设计是否有什么跳跃、从而可能解释了我看到的症状。 这是振荡吗‘?还是此处是否存在其他可导致这些非确定性"不良状态"的东西?如果我重新运行自动校准/验证过程和/或循环通电、这些状态可能会消失? 再说一次、原来的设计人员不再在这里、因此我无法了解所做决策的背景。  

但是、通过查看以下 TI 应用手册(www.ti.com/.../sboa546.pdf)、与我们的实现相比、我发现了以下几点:

 

 

  • 我们没有任何 Rin 或 Riso 电阻器。
  • 我们的 Ro 电阻器为200欧姆、而不是 TI 应用手册上列出的22欧姆。
  • 我们的 Cdiff 为2700pF、非常接近于 TI 列出的2200pF。 不过、我们的 CCMS 为5100pF、远大于 TI 应用手册中提到的220pF。
  • Cf 为0.01uF、比建议为 Rg 和 Rf 使用1k 电阻器时的1.2nF Cf 电容器大~10倍。

 

以下是有关 ADC 状态/配置的一些信息:

  • 未提供外部晶体;我们使用的是内部25.6MHz 时钟。 我们还处于低速模式、内部时钟分频为3.2MHz
  • 启用 VCM 输出、为 THP210提供标称2.5VDC
  • 我们正在为 AINNeg、AINPos 和 REFP 启用预充电缓冲器。
  • 设置为"同步控制模式"-位4:3或者 CONFIG2=0b10
  • OSR 值设置为26667、产生60SPS 更新速率。

 

现在、我意识到、在表面上、我们只需用霰弹枪方法、并更新显示此间歇性问题的板、并匹配 TI 应用手册及其调用的所有组件。 但是、由于它是间歇性的、而且我们仍然没有真正确定问题(即使它确实是振荡或不是振荡)、我想联系一下 TI 是否可以 通过查看 设计、实现方案、并将其与我一直观察到的症状进行比较来提供见解。 此外、  几个月前、我们通过此设计成功校准了10块以上电路板、并且校准/QCing 没有问题、从而为设计建立了一定的信心。 诚然、这是第二组电路板、具有可能不同批次/器件容差。  

非常感谢您花时间考虑这一问题。 我们中的几个人已经对此问题进行了几天的故障排除、并将继续这样做。 我们希望使用 TI 的反馈来补充我们的故障排除流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我将进行稳定性分析并检查上面 THP210电路上的相位裕度。  

    我希望明天早上能回到你身边。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:


    很高兴再次收到您的来信!

    一个新的消息添加到我们的故障排除...

    更新:我们 在 CALIBRATION_QC 中有一个电路板  、它会到达尝试验证我们应用的校准点的位置、而在应用标称1.25V 时失败。 固件报告的电压约为1.24930V、比我们预期的电压低700uV。

    然而,我们采用了一些"技术喷雾冷冻机"喷雾,并给 ADC 及其周围组件(但不是 THP210放大器)一个轻喷,读数恢复到我们预期的1.25003V。

    因此、在某种程度上、此电路中似乎出现了某个情况、导致 ADC 的读数低至~700uV、我们用冷冻喷雾快速地为芯片及其周围组件产生快速稳定的纹波、而读数又跃升到我们所期望的值。

    此外、我们还观察到了电路板所处的误差状态、我刚才提到过、我将用10M Ω 示波器探头来探测 THP210输出引脚和/或 ADC 输入引脚、尝试观察任何振荡或类似情况。 然后,我去了探头,和大约 几十秒 稍后、读取将快照到应有的位置。

    我从未真正观察到振荡、但我遇到以下情况:a)探测 THP210输出或 ADC 输入引脚、以及 b)冷地挥发 ADC 芯片、这将使我脱离"错误状态"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    -从 THP210稳定性的角度来看,电路如上面所示,电路看起来稳定,显示65度的相位裕度。  下面是使用 TINA TI 进行的 THP210开环稳定性分析。   然而、借助  TI 应用手册(www.ti.com/.../sboa546.pdf)中推荐的滤波器组件、ADC 的确可以提供更好的交流和直流趋稳性能。

    -一个问题/关注,当使用单极电源为 THP210供电时,假定 VOCM =+2.5V ,并 向 THP210电路施加±2.5V 的双极输入信号,当 LTC1050的输出电压低于-1V 时, THP210的输入共模将超出输入共模范围。   THP210输入引脚上的输入共模需要至少与正负电源相差1V 的余量。  解决这个问题的一种方法是使用双极电源为 THP210供电。

    请参阅下面的、输入引脚端子处的规格要求电源轨上下具有1V 余量:

    THP210 TINA-TI 瞬态仿真、显示当  LTC1050输出小于-1V 时、输入端子相对于 Vs-(GND)的余量小于1V:

    上述共模问题并未解释+1.25V 输入时的间歇性问题。  关于以下评论的一个问题:

    在为电路板提供可信的1.2500V 时、我查看了 THP210单位增益差动放大器电路的输入(相对于 GND 2的蓝色圆圈)、并测量了 1.19031伏 .[/报价]

    为什么 LT1050的输出(蓝色圆圈、THP210的输入) 1.19031V、而输入信号是+1.2500V、或者我是否误解了该语句?  LT1050是否对直接连接到输出端的仪表探头的电容敏感? 放大器可能对容性负载敏感、长电缆/探头直接连接到放大器的输出。  您可以考虑在仪表探头尖端使用串联电阻进行隔离、以帮助隔离任何电缆电容

    为了进行调试、您是否可以使用双极±5V 电源为 THP210器件供电?

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您指出共模问题。 显然、我们在设计中"摆脱了这种情况"、并将需要解决。 不过、我确实使用电路的标称1.25V 和2.5V 输入进行了一些测量、并验证了 THP210输入引脚的共模电压大约为1.84V (输入电压为2.5V)和1.54V (输入电压为1.25V)。 因此、按照您的观点、我认为共模问题不能解释我的问题、而是一个更大的问题、需要修复。


    关于您对我的1.19V 声明的评论、很抱歉、但我们在 LTC1050之前的电路中有一个~5%的衰减器、因此在 电路板中的1.25V 最终会在衰减器之后让您~1.19V。 这是提供给单位增益 LTC1050的电压。

    今天、我们发现了一些有趣的发现、也许您可以帮助我们了解 THP210的状况吗?

    在校准/QC 过程中、我们仍然能够间歇性地使电路板进入状态、在向电路板提供近乎完美的1.25000V 电压时、读数将为~700uV 低电平。 当我们通过 HP3457 DMM (10Gohm 输入)探测 THP210引脚周围时、我们希望测量断电(PD)引脚的直流电压。 当我们测量该引脚的电压至"接地2"时、DMM 的读数为4.8V。 然而、更重要的是、读数以及随后 THP210的输出下降了近50mV!

    虽然这种下降比我们700uV 的下降严重得多、但这似乎表明引脚非常敏感、任何瞬变都可能导致简化器"改变状态"。 我们能够在示波器上捕获 DMM 探测事件、并且确实看到 PD 引脚下降到3V 阈值以下(尽管只持续了数百纳秒)。

    在我们的原理图中、如果您看一下210的引脚7和 ADS127L11的引脚9 (复位)、您会发现它会接收到一个叫做 SRST-的信号。 此信号来自 DS1814C、这是一款微监控器复位芯片、用于等待电源轨达到稳定。

    看到这一点后、并与 THP210数据表进行比较、我发现此 PD 引脚不应被视为数字 IC 上的待机/复位芯片。 THP210数据表清楚地指出、如果不使用断电功能、应将 PD 连接到正电源电压。

    现在、我能够提起设计上的 PD 引脚并将其绑定到5 (2)。 虽然还很早,但它似乎已经解决了我们的问题。 在一个大约每2次中有1次失败、每4次中有3次失败的电路板上、我在将 PD 绑定到5 (2)后让它连续10次通过 cal/QC。 需要在其他有问题的电路板上进行更多测试、以便我们建立信心这是解决特定问题的直接方法。

    利用这些信息、您能否从 THP210的角度做出评论、了解 PD 引脚的行为以及它如何在内部影响放大器的行为、它是如何与此 DS1814C 连接的、 可能是导致 THP210输出出现数百微伏间歇偏移的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在另一个放大器上、报告了一个类似的问题、即使用具有类似关断/断电功能的另一个放大器时会出现间歇性输出。  在这种情况下、关断引脚悬空、 来自靠近的另一个电路的超高电流外部信号耦合到关断引脚、从而间歇性关断放大器。 通过将引脚永久连接到电源、可以解决此问题。   

    如果这是到 DS1814C 的长迹线、则可能是噪声耦合进来。 在达到阈值之前、我并不知道器件正在关闭、但如果 观察到超过引脚关断阈值的瞬变、器件很可能会开始关闭、从而产生间歇性错误。   

    正确、这是一种断电功能、如果您需要省电、基本上会关闭 THP210或将器件置于低功耗状态、并且与复位功能不同、因此不需要将其连接到 ADS127L11复位引脚。  如果您不打算关断 THP210、最佳实践是将其连接到+5V 电源。  ADS127L11和 THP210使用相同的+5V 电源、因此两者将同时加电。  ADC 复位功能可以独立置位(如果需要)。

    谢谢。此致、

    路易斯    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我想向您提供最新情况、并根据观察结果提供新信息。

    总而言之、如果我们从 DS1814C "微控制器复位芯片"中移除 PD 线路、并将其连接到5 (2)电源、我们的问题似乎就解决了。 我想说可以、在之前看到更改前大约40-60%的故障率后、在更改后的50次尝试中变为零故障。

    现在、不完全有意义的部分。。。

    今天、我开始关注共模观察。 此外、我将示波器设置为交流耦合、同时查看共模。

    当我的 ADC 读数为"低"时、我能够在引脚1、8、4、5上观察到以下振荡。 每次测量都是直接在 THP210引脚上相对于 GND 2 (共模)进行的。


    经过大尖峰、我们可以将其称为大约200kHz 的振荡。

    我想 Vout+与 Vout-上的波形有足够的变化、当振荡时、它产生了几百微伏的额外差分电压变化、从而导致我从 ADC 的读数发生变化。

    振荡是不确定的。 它可能在一个电源周期中出现、而在另一个电源周期中消失。
    不过、将 PD 保持在高电平至5 (2)似乎可以解决问题。

    您或团队中的任何人有任何机会可以解释我们可能在这里看到的内容? 我甚至尝试在 PD 和 GND 2之间连接一个100nF 电容器、只是因为有一些内部交流耦合到 THP210内部的 PD 引脚、我需要将其转储到接地端。 但这不起作用。

    我还尝试在观察振荡时、用30欧姆电阻器(并联)跳过200欧姆电阻器以获得从200欧姆到20欧姆的有效串联电阻。 它确实略微改变了振荡的特性、但未能消除它。

    我还应注意的是、在我们的电路中似乎有2个不同的频率"状态"。 我还在相同的测试点观察到~245kHz 信号。

    最后、我要补充一点、我们将电路板上的此电路乘以四、以实现多个并行测量通道功能。 例如、在进行故障排除时、我注意到电路 A、C 和 D 的 THP210引脚上存在同样的振荡、即使这些引脚没有经过校准 QC 过程并使用电路 B 的时间。
    我发现这个奇怪的和有趣的。 一个常见的线程是所有四个 THP210都来自同一个微复位芯片。

    总之、我担心我们仍然有一些电路稳定性问题、我不清楚将 THP210 PD 绑定到5 (2)可以解决这些问题。 但是、就像您的评估一样、我们的人们似乎也认为它应该保持稳定。


    我还应指出、我们在"低速"模式下使用 ADC、OSR 为26667、而 THP210 ADS127L11应用手册的 设计(表3-1滤波器元件)目标 OSR 为32。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 引脚之外的第二个问题/'低读数'/振荡问题...

    回到共模问题、我采用了我们的设置并对输入应用了10Hz 的缓慢信号进行了一些测量、这样我就可以清楚地看到 THP210输入的舍入/削波、试图模仿您的仿真。

    同样、这里是电路:


    以下示波器截图参考 了上面的电路。

    通道1 (红色)是相对于 GND 2的 Vin+(引脚8)

    通道2 (黄色)是 Vin-(引脚1)、相对于 GND 2

    正在向电路施加交流电压源、如上面以绿色标记所示。 我施加了具有以下振幅的10Hz 信号:

    +/-2.5V

    +/-3.0V

    +/-3.3V

    我们可以看到、当信号的低电平保持在500mV 以上时、波形表现正常。 当电压骤降至500mV 以下时、则开始看到削波。

    似乎我没有看到任何信号隔离(至少在这个电路板上是如此)、直到共模电压从 Vs -(GND 2)上升到+500mV 以内。

    我只是想确保我理解了我的观察结果与您的仿真。 我意识到数据表规定了(Vs neg + 1)的最小共模电压范围。 我们是否在输入到 Vs-+ 500mV 和 Vs-+ 1V 之间存在一个灰色区域/过渡区域而没有看到任何效果?

    我提出问题的原因是、我们很自然地已准备好进行设计更改、以适应将 PD 绑定到+5V 的情况。 然而、要 正确处理-Vs 连接到-5V 的所有情况、需要做的更多的是一件沉重的工作。 我们已使用此设计构建并校准了几十个电路板(VS+= 5V、VS-= GND)、它们经常在输入中施加-2.5V 的电压进行测量。  

    简而言之、典型的测量电路序列(具有偏移消除功能)如下:
    1)进入 DUT 的正激励电流阶跃变化(提供给 THP210的电压为+2.5V)

    2)等待50mS

    3) 3)花费50mS 的 ADC 读数

    4)变为进入 DUT 的负激励电流的阶跃变化

    5)等待50mS

    6) 6)花费50毫秒的 ADC 读数

    7) 7)计算失调电压消除电压

    8) 8)重复。

    我问的原因是、如果输入引脚上存在的共模电压高于 Vs-+500mV 至+1V 之间的唯一问题可能是延长设置时间、那么我想知道我们是否只是因为我们的直流式应用而没有看到这一点?

    感谢您对共模行为的进一步阐述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    断电引脚本身对 THP210的相位裕度或稳定性没有影响。 正如我们讨论过的、只要电压稳定、没有过多噪声或瞬态、并且 PD 引脚保持在阈值电压以上、即 Vs - 0.5V = 4.5V、器件就应该运行。  

    但是、PD 引脚是一个由外部驱动的输入、您在 PD 引脚上的示波器瞬态上看到电压降至3V 这一事实就需要考虑。  事实上、当您将 PD 引脚连接到+5V 电源时、间歇性电压问题消失并消除该问题、这是器件在 PD 引脚上具有过多噪声的另一条线索。

    在这些高分辨率采集系统中、使噪声源远离敏感的放大器电路和模拟信号路径至关重要。 一般而言、在对 PCB 板进行布线时、我们建议将电路板分为模拟部分和数字部分、使模拟路径远离数字布线、并确保数字和模拟路径不交叉。   如果 PD 引脚上存在瞬变和噪声、则此引脚上的噪声很可能耦合到附近的 THP210输入端、从而导致您在 THP210输出端看到的噪声。  PCB 板上的接地方案对于器件的噪声性能也起着至关重要的作用。  如果您喜欢我们查看您的 PCB、请发布光绘 PCB 文件、我们可以提供建议。 另外、如果您希望我通过私人对话与您联系、请告诉我。

    关于输入共模、正如我们讨论过的、该器件需要高于负电源的1V 共模电压余量。  该规格比较保守、 可确保放大器保持在其最佳线性区域内、同时满足交流和直流性能参数、温度、器件和批次间的变化。

    一般而言、放大器 TINA 和 SPICE 模型 线性模型。  当对带宽、噪声和交流性能进行建模时、只要放大器在指定/预期的线性区域内运行、这些模型就能提供很好的精度来预测放大器的行为。  但是、这些模型并不用于预测在超出预期/指定有效范围的情况下使用放大器时的非线性行为。 因此、线性 TINA/SPICE 模型有一个钳位、可在您超出线性范围时显示突然削波、从而向用户警告共模范围问题。  实际上、当您远离指定的线性范围时、器件性能的降低当然是渐进的、因为您会超出放大器的线性范围。 最后、如果放大器远远超出线性范围、您将看到严重失真的结果。  请记住、 在某些情况下、由于规格较为保守、放大器"可能"仍在这个区域中运行、但您会发现无法提供所需性能的器件、或者随着时间、温度和器件批次间的变化、可能开始表现出性能下降或失真/非线性结果。 因此、我们只能在器件在数据表中规定的线性限制范围内使用时、提供正确的器件运行保证。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,  

    感谢您的答复、我们正在研究如何正确解决电路中的共模问题。


    一种方法是采用目前接地的 THP210 Vin-、并为其提供一个单位增益反相器。 假设放大器设计的其他部分保持不变、则无论 LTC1050的+/-2.5V 电压如何、放大器设计的共模电压都将保持在1.66V 左右。

    我查找您反馈的另一种方法是了解 VOCM 引脚。 如您所见、我们目前将其从 ADS127L11的输出端输入。

    从概念上来看、按照我们的原始设计并保持 Vin 负接地、如果我可以为 VOCM 提供额定+3.5V 电压、当为电路提供-2.5V 电压时、该电压将使输入引脚共模电压保持在+1V 以上、并解决我的问题。 与 ADS127L11配合使用时不存在规则/风险、我需要让 ADC 提供2.5V 电压、是吗? 任何电压源都可以为 VOCM 引脚供电? 我不相信我这样做会带来任何新的问题/规范违规?


    更进一步、通过查看方框图、它显示了连接到 Vs+和 Vs-的内部5m Ω 电阻器。 从概念上讲、我是否可以在 VOCM 引脚上放置一个外部分压器、以便将其电压降至大约3.5V、从而保持在共模规格内? 沿着这条路走下去是否有风险解决我们的共模问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:  

    Luis 目前正在下一周出差,将会延迟回复。 感谢您的耐心。 我们将尝试在4个工作日内解决此问题。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、可以使用分压器。  您可以设置 VOCM = 3.5V、但需要考虑 全差分放大器(FDA)的输出摆幅

    如果 VOCM 设置为3.5V、并且向 THP210馈入 ±2.5V 单端信号、则输出(OUT+和 OUT-)将在4.75V 时摆动至最大输出并最小1.25V、以产生±2.5V 差分输出

    输出摆幅的最保守规格是 AOL -开环增益。 该数据表指定了在室温下、10k 负载时与轨电源相差0.2V 的余量、并指定了在扩展温度范围内、与轨电源相差0.3V 的余量较为保守。  

    我通常使用最保守的 AOL 规格来限制输出摆幅、以确保器件具有出色的线性/THD 性能。

    如果该模块不打算在扩展温度范围内使用、并且/或者输入信号始终等于或小于±2.5V、则可以这样做。   如果该解决方案预计将在扩展的温度范围内工作、则器件可能会在最大/最小振幅信号处表现出某种程度的线性度下降(或对于交流信号、THD 下降)、因为最保守的规格要求电源在温度范围内提供0.3V 的余量。

    如果该解决方案预计在扩展的温度范围内工作、则可能需要考虑在将信号提供给 FDA 之前降低 FDA 增益或衰减信号。  

    谢谢。此致、

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您对开环增益问题的回答、我没有看到。 我最后通过一个外部.66666分压器(Vs+和 VOCM 之间为5M Ω、在浮动 VOCM 之后)用 VOCM = 3.333V 进行实验。 这不仅解决了使 Vin 共模+1V 保持在地电平以上并确保每个 Vout 都在+5V 电源轨的300mV 范围内的问题。


    还有几个问题...

    1) 1) 您提到"可以"使用分频器。 但是、数据表仅提到了处理引脚的两种方法:a)使用电压源(就像我们来自 ADS127L11)驱动它、或者 b)将其悬空并添加一个去耦电容器。 我只想确保使用外部分压器实际上也是 TI 推荐的设置电压的方法。 当然,我还是有点害羞后整个 PD 引脚问题:)。

    根据第8.2节的数据表图、 THP210 似乎 有~5m Ω 电阻器连接到电源、因此似乎分压器会受到强驱动。 我还假设您建议使用去耦电容器、即使我们提供了一个外部分压器?

    2) 2)您能否谈谈内部使用的5M Ω 电阻器的质量/精度? 我在此处进行了初始测试、在电路板上浮动 VOCM、然后在 Vs+和 VOCM 之间施加一个5M Ω 外部电阻、以创建一个.66666分压器、从而将5V 电压降低至3.333V。 当 VOCM 电压为3.333333V 时、电路似乎能正常工作、但是我 对器件/批次的可靠性感到担忧、认为这些电阻器的标称值为5M Ω。 我们的团队正在考虑使用更强的外部分压器(25k/50k)来"绕过" 5m Ω、以便在需要时可以变化。 您能在这样做的过程中发现任何担忧吗?


    最后、我运行仿真、 如上所述、修改了 电路板并进行了一些测量。 从表面上看、似乎我现在处于 THP210差分和共模电压规格之内、对于输入和输出都是如此:

    VOCM = 3.3333
    +2.5V 输入 共模电压 输入电压+ 输出电压+ 输出电压 VOUT 差分
    仿真值 2.287V 2.287V 4.583V 2.083V 2.5V
    在 PCB 上测得 2.289V 2.289V 4.578V 2.079V 2.499V
    -2.5V 输入 共模电压 输入电压+ 输出电压+ 输出电压 VOUT 差分
    仿真值 1.04伏 1.04伏 2.083V 4.583V -2.5V
    在 PCB 上测得 1.0269V 1.0269V 2.0538V 4.553V -2.4996V

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     由于内部分压器的原因、VOCM 引脚的输入阻抗为2.5MΩ Ω。  如果 使用外部分压器、并使用10千欧范围内的低阻抗电阻器、VOCM 电压的绝对误差主要是外部电阻器容差的函数。  在这种情况下、外部分压器由内部分压器的阻抗负载、但将外部电阻器设置为低得多的阻抗时、在10千欧范围内、由负载效应导致的误差相对较小、并且可预测。   

    因此、 VOCM 电压误差主要由用于驱动 VOCM 引脚的外部电阻器容差元件决定。

    例如、当使用外部10.7k 和24.9k 电阻器生成 VOCM 电压时、标称电压大约为~3.494V。 如果使用0.1%耐受值、低漂移电阻器、则分压器将产生大约±0.2%(最坏情况)的误差。 这对应于大约  ±7mV 的误差。

    此外、 假设您 使用相同的+5V THP210电源来使用分压器生成 VOCM 电压、电源电压上的任何精度误差都将按比例反映在 VOCM 上、 电源变化引起的这种 VOCM 偏移不会对输出摆幅范围造成问题。

    另请注意、在 ADC 对差分信号进行采样时、VOCM 误差不会导致差分电压信号误差。

    确保使用100nF 电容器、并将电容器和电阻分压器放置在非常靠近 VOCM 引脚的位置。

    如果您的输入信号将大于 ±2.5V、或者 如果器件将在扩展温度范围内使用、 然后、您可能需要考虑减小 FDA 增益(或衰减 FDA 之前的信号) 、以便有足够的输出摆幅余量。  

    希望这对您有所帮助。

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    一如既往、感谢您对我的问题的详细答复。 我们非常重视您和 TI 针对我们的问题提供的技术反馈。 它超越了许多其他制造商提供的功能。 在为新设计挑选新芯片时、这也有助于推动我们决定使用 TI 产品。

    听起来我们所处的页面与支持的页面相同、即使在我们的设计环境中、使用强大的外部分压器来指定+3.333V 的 VOCM 电压也是一种有效且可接受的设计实践。 也感谢您澄清了对电容器的需求。 我们注意到、在数据表中讨论引脚"悬空"时就提到了这一点、但运用分压器技术似乎也符合逻辑。

    关于放大器输入/输出电压、包括差模和共模电压、即使考虑到我们的工作温度范围和外部分压电阻器的精度/温度系数、我们也确信放大器在额定输入电压为+/- 2.5V 时、会在规格范围内按预期运行。

    展望这种 VOCM =+3.333V 设计方法、当我们看到 THP210输出连接到的 ADS127L11 ADC 时、我想重点介绍您的陈述:

    另请注意、VOCM 误差不会导致差分电压信号误差、 S ADC 对差分信号进行采样。

    无论是对我们的一个电路板进行此更改、通过校准/QC 以及进行仿真、我们都似乎解决了当电路的输入为-2.5V 时超出 THP210共模电压范围的问题:


    然而 ,查看 ADS127L11的数据表,可以看到以下内容:

    我还注意到在电气特性部分、所有这些规格都假设 AVDD1 = 5V、AVSS = 0V、并且 Vcm =+2.5V。

    一般而言、我们会尝试并确保遵守大多数芯片制造商在"电气特性"一节中提出的条件、以消除对芯片是否达到预期性能的怀疑。

    您可能记得第一篇文章中说过、THP210和 ADS127L11电源轨都由相同的+5 (2)供电。

    我的担忧是、从 ADS127L11的角度来看、我将 VCM 从+2.5V 提升到+3.333V、我可能会在 ADC 上违反"最佳性能"规格?

    平心而论、仿真和初步测试显示、当 Vcm =+3.333V 时、我仍处于模拟输入"推荐"工作条件内


    我想我现在担心的是、从 ADS127的角度来看、我不会在其"最佳条件"下运行。 虽然我对几个单元的测试表明它通过了校准/QC 测试、但我想确保 ADS127l11的新批次/内部版本不会出现问题。


    我知道这可能超出了 TI 放大器论坛部分、但您能否从 ADS127的角度评论一下目前为其提供+/-2.5V 差动信号但将 VCM 升至3.333V 的潜在风险?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我刚回到办公室。 是的、从 THP210的角度来看、在 VOCM 引脚上使用25kΩ Ω 和50kΩ Ω 标称电阻器会在考虑 Vocm 引脚上内部5MΩ Ω+ 5MΩ Ω 分压器的阻抗负载时将输出共模置于3.3278V、这是没有问题的。  如果使用0.1%的电阻器、VOCM 电压的变化约为~±2.2mV、这是正常的。

    从 ADS127L11的角度来看、在 ADC 使用相同的+5V 电源供电的情况下、在 ADS127L11预充电缓冲器打开的情况下、ADC 绝对输入电压限制也处于 AVSS+0.1V 和 AVDD - 0.1V 范围内。  这将很有效。

    如果您希望我们查看 PCB 布局的 THP210部分或 ADC 部分、也可以通过私人对话与我联系。

    谢谢、此致、

    路易斯