异常说明:
在7月3日成品检验的手工供电测试中,发现同位数为 AB414和 AD418的两块焊接板的输出结果不一致,一个输出约为6KQ,另一个输出约为8MQ。 飞针测试后、S6_U002-2、U9089-10、U9089-8、U9089-5、S2_U005-11的电压输出异常(请参阅图2)。
第1号。 替换掉了 site4的 U005芯片后、两块板 AB414在电源区域的测试正常、结果符合验证合格;
NO2. 更换 Site4和 SITE8的0Ω Ω 电阻器和 U007芯片后、AD418两个电路板正常测试、结果一致验证正常;
原因分析:
NO1.AB418:万用表电源测试结合飞针测试报告显示 E1-001站点4的 U005的输出电压异常、万用表测试正常
1.53V,异常 siteU005输出-0.68V,消除焊接异常,更换芯片测试后正常; No2.AD418 :在 site4和 site8上有两组 U007输出异常,检查线(见图3 )。 在 REGIN 的指导下、移除四组线路上的零欧姆电阻、并使用万用表逐一测试每个站点 K:更换电阻器、U005和 U007芯片