This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:THS4511RGTT 性能问题

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248521/ths4511-ths4511rgtt-performance-problem

器件型号:THS4511

异常说明:
在7月3日成品检验的手工供电测试中,发现同位数为 AB414和 AD418的两块焊接板的输出结果不一致,一个输出约为6KQ,另一个输出约为8MQ。 飞针测试后、S6_U002-2、U9089-10、U9089-8、U9089-5、S2_U005-11的电压输出异常(请参阅图2)。
第1号。 替换掉了 site4的 U005芯片后、两块板 AB414在电源区域的测试正常、结果符合验证合格;
NO2. 更换 Site4和 SITE8的0Ω Ω 电阻器和 U007芯片后、AD418两个电路板正常测试、结果一致验证正常;
原因分析:
NO1.AB418:万用表电源测试结合飞针测试报告显示 E1-001站点4的 U005的输出电压异常、万用表测试正常
1.53V,异常 siteU005输出-0.68V,消除焊接异常,更换芯片测试后正常; No2.AD418 :在 site4和 site8上有两组 U007输出异常,检查线(见图3 )。 在 REGIN 的指导下、移除四组线路上的零欧姆电阻、并使用万用表逐一测试每个站点 K:更换电阻器、U005和 U007芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    请提供以下信息:

    • C141和 C145的电压
    • 引脚11和10处的电压
    • DIV_SOUR_PU_I 上的电压
    • VOCM 端的电压

    只是为了阐明您是否看到 THS4511导致的错误输出?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在功率测试过程中发现、两块焊接板在电源区域中的位数相同、分别为 AB414和 AD418、其输出结果不一致。 一个 kΩ kΩ 约为6 μ A、另一个正常输出约为8 μ A。 根据电路图检查、正常情况下、每个站点 U005的喇叭11的输出电压为1.53V、而在异常情况下、输出电压为0.68V。 去除焊缝异常、替换芯片后供电区域 AB414测试正常
    电源面积 AD418结合电路图、普通板的输出约为4.86MΩ μ 8.27KΩ、异常板的输出为 μ V。 检查电路图、并测试线路上的相应部件。 正常板的输出约为兆欧、异常板的输出约为23.6KΩ μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    是否有任何与前面提到的电压测量相关的导致故障的情况信息? 这将帮助我们缩小此故障发生的条件。 您还能否更详细地说明发生故障的器件数量和频率? 这是一个器件的故障还是多个器件的故障? 是在多个测试板上也出现过、还是仅在一个测试板上出现过?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经测试了70个、有2个缺陷器件。 具体参数如上图所示、请参阅确认
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    通过查看缺陷百分比、从以前的经验来看、这通常是制造问题、导致这些故障的原因不是器件本身。 我想补充一点、所示的原理图具有与 THS4511不同的引脚配置、因此我不确定突出显示的是什么。 我还要补充一点、器件本身也采用正反馈配置。 IN 连接到器件的-OUT。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否发送缺陷样片给您进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    如果您想退回器件、请遵循 TI.com 上的退货流程(如果直接从我们的网站购买)或遵循正确的流程(如果从我们的供应商购买)。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图图像和引脚布局之间的  

    然后、如何判断它是不是由运算放大器内部的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    您提供的原理图中的器件的引脚配置与数据表第3页的引脚排列不同。 如前所述、该配置显示器件采用正反馈配置、因此它似乎很可能是运行故障而不是器件故障。  

    此致、

    伊格纳西奥