This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551Q-Q1:LMH6551Q-Q1余量范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4541-Q1, THS4541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285924/lmh6551q-q1-lmh6551q-q1-headroom-range

器件型号:LMH6551Q-Q1
主题中讨论的其他器件:THS4541-Q1、THS4531 THS4541TINA-TI

大家好、

检查 LMH6551Q IC 的余量、发现最大电源电压为1.31V。

如果我使用单个5V 电源、那么正负输出上应该考虑的余量是多少。

希望负极侧的1V 电压应该正常、请确认

谢谢!  

N·T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Niranjan,

     对于5V 电源、我将使用5V 电气特性表(第5页和第6页)下记录的规格。  

     输出电压摆幅通常为+/-2.5V 峰峰值电压、电压为+/-2.8V。 这表示 在双电源配置中 OUT+端子=+1.4V 和 OUT-端子=-1.4V。 要转换为5V 单电源、您需要2.5 - 1.4V、这等于任一电源的1.1V 余量。 换句话说、这也可以理解为单端输出上的输出摆幅限制为比 V+低约1.1V、或比 V-高1.1V、 只要 VCM 被设定为1/2 Vs、+/-2.5V 和+5V、则无论电源是+/-2.5V 还是+5V。  

     因此、2.5V Vocm 下的5V 通常可以提供1.1V 至3.9V 的余量。 1V 会略低于该范围、这会使放大器处于非线性运行状态、但我们可以提供另一个放大器的建议。 您是否需要汽车 级器件?

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的输入、您是否还能让我知道如果 Vocm 未设置为2.5V、会出现什么情况。 例如、如果我将 Vocm 设置为2.1V、对于5V 单电源、余量电压仍将保持相同(1.1V 至3.9V)。

    还建议使用电压可能为1V 或低于余量的模拟放大器、建议使用的放大器应是符合 AEC 标准的器件。 请尽早等待您的回复。

    谢谢!

    N·T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Niranjan,

      Vocm 设置为非1/2 Vs 时、很可能是、大约为1.1V 至3.9V;但是、无法保证它。  

      我推荐 THS4541-Q1;它可以在200mV 范围内由单电源供电的5V 电压下运行、该电压范围为0.2V 至4.8V。 其其他规格是对 LMH6551Q 的改进、除了压摆率较慢之外。

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sima  

    感谢您提供部件建议、在我的应用中、我希望放大器的差动输入为2V p-p。 就在浏览第4页的数据表时、我看到的数据显示差分输入电压最大值为±1V。 也就是说我无法向  THS4541-Q1的输入提供2Vp-p。

    在我的应用中、输入为180度相位差、每个输入为2V p-p。 THS4541Q 是否可以接受这一点。  

    还附加了仿真文件。 请告诉我可以这样做。

    e2e.ti.com/.../Resolver_5F00_THA4541.TSC

    另外、SPICE 模型适用于 THS4531、与 THS4541的 SPICE 模型相同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Niranjan,

     我们放大器的最大差分输入规格直接指的是 IN+节点和 IN-节点上的电压差。  由于电阻网络的原因、差分输入电压测量值将更低。  

     VF1和 VF2将是您的输入电压范围、应在 THS4541-Q1数据表中规定的范围内:-0.2至3.8V、Vdiff 是输入差分 规格。  

     THS4531与 THS4541不同的 SPICE 模型、您可以使用与 THS4541-Q1相同的 THS4541 Spice 模型。 位于每个器件的产品文件夹中的"设计与开发"选项卡下。 下面是 THS4541的 Tina-TI 参考电路的可下载链接。  

    e2e.ti.com/.../6428.sbom907b tsc

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sima 在这个问题上的支持。

    N·T