主题中讨论的其他器件:THS4541-Q1、THS4531 、 THS4541、 TINA-TI
大家好、
检查 LMH6551Q IC 的余量、发现最大电源电压为1.31V。
如果我使用单个5V 电源、那么正负输出上应该考虑的余量是多少。
希望负极侧的1V 电压应该正常、请确认
谢谢!
N·T
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
检查 LMH6551Q IC 的余量、发现最大电源电压为1.31V。
如果我使用单个5V 电源、那么正负输出上应该考虑的余量是多少。
希望负极侧的1V 电压应该正常、请确认
谢谢!
N·T
你好 Niranjan,
对于5V 电源、我将使用5V 电气特性表(第5页和第6页)下记录的规格。
输出电压摆幅通常为+/-2.5V 峰峰值电压、电压为+/-2.8V。 这表示 在双电源配置中 OUT+端子=+1.4V 和 OUT-端子=-1.4V。 要转换为5V 单电源、您需要2.5 - 1.4V、这等于任一电源的1.1V 余量。 换句话说、这也可以理解为单端输出上的输出摆幅限制为比 V+低约1.1V、或比 V-高1.1V、 只要 VCM 被设定为1/2 Vs、+/-2.5V 和+5V、则无论电源是+/-2.5V 还是+5V。
因此、2.5V Vocm 下的5V 通常可以提供1.1V 至3.9V 的余量。 1V 会略低于该范围、这会使放大器处于非线性运行状态、但我们可以提供另一个放大器的建议。 您是否需要汽车 级器件?
谢谢!
西马
嗨、Sima
感谢您提供部件建议、在我的应用中、我希望放大器的差动输入为2V p-p。 就在浏览第4页的数据表时、我看到的数据显示差分输入电压最大值为±1V。 也就是说我无法向 THS4541-Q1的输入提供2Vp-p。
在我的应用中、输入为180度相位差、每个输入为2V p-p。 THS4541Q 是否可以接受这一点。
还附加了仿真文件。 请告诉我可以这样做。
e2e.ti.com/.../Resolver_5F00_THA4541.TSC
另外、SPICE 模型适用于 THS4531、与 THS4541的 SPICE 模型相同。
谢谢!
你好 Niranjan,
我们放大器的最大差分输入规格直接指的是 IN+节点和 IN-节点上的电压差。 由于电阻网络的原因、差分输入电压测量值将更低。
VF1和 VF2将是您的输入电压范围、应在 THS4541-Q1数据表中规定的范围内:-0.2至3.8V、Vdiff 是输入差分 规格。
THS4531与 THS4541不同的 SPICE 模型、您可以使用与 THS4541-Q1相同的 THS4541 Spice 模型。 位于每个器件的产品文件夹中的"设计与开发"选项卡下。 下面是 THS4541的 Tina-TI 参考电路的可下载链接。
e2e.ti.com/.../6428.sbom907b tsc
谢谢!
西马