Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4541-Q1, THS4541, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:THS4541-Q1、THS4531 、 THS4541、 TINA-TI
大家好、
检查 LMH6551Q IC 的余量、发现最大电源电压为1.31V。
如果我使用单个5V 电源、那么正负输出上应该考虑的余量是多少。
希望负极侧的1V 电压应该正常、请确认
谢谢!
N·T
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4541-Q1, THS4541, TINA-TI
大家好、
检查 LMH6551Q IC 的余量、发现最大电源电压为1.31V。
如果我使用单个5V 电源、那么正负输出上应该考虑的余量是多少。
希望负极侧的1V 电压应该正常、请确认
谢谢!
N·T
你好 Niranjan,
对于5V 电源、我将使用5V 电气特性表(第5页和第6页)下记录的规格。
输出电压摆幅通常为+/-2.5V 峰峰值电压、电压为+/-2.8V。 这表示 在双电源配置中 OUT+端子=+1.4V 和 OUT-端子=-1.4V。 要转换为5V 单电源、您需要2.5 - 1.4V、这等于任一电源的1.1V 余量。 换句话说、这也可以理解为单端输出上的输出摆幅限制为比 V+低约1.1V、或比 V-高1.1V、 只要 VCM 被设定为1/2 Vs、+/-2.5V 和+5V、则无论电源是+/-2.5V 还是+5V。
因此、2.5V Vocm 下的5V 通常可以提供1.1V 至3.9V 的余量。 1V 会略低于该范围、这会使放大器处于非线性运行状态、但我们可以提供另一个放大器的建议。 您是否需要汽车 级器件?
谢谢!
西马
嗨、Sima
感谢您提供部件建议、在我的应用中、我希望放大器的差动输入为2V p-p。 就在浏览第4页的数据表时、我看到的数据显示差分输入电压最大值为±1V。 也就是说我无法向 THS4541-Q1的输入提供2Vp-p。

在我的应用中、输入为180度相位差、每个输入为2V p-p。 THS4541Q 是否可以接受这一点。
还附加了仿真文件。 请告诉我可以这样做。
e2e.ti.com/.../Resolver_5F00_THA4541.TSC
另外、SPICE 模型适用于 THS4531、与 THS4541的 SPICE 模型相同。
谢谢!
你好 Niranjan,
我们放大器的最大差分输入规格直接指的是 IN+节点和 IN-节点上的电压差。 由于电阻网络的原因、差分输入电压测量值将更低。
VF1和 VF2将是您的输入电压范围、应在 THS4541-Q1数据表中规定的范围内:-0.2至3.8V、Vdiff 是输入差分 规格。
THS4531与 THS4541不同的 SPICE 模型、您可以使用与 THS4541-Q1相同的 THS4541 Spice 模型。 位于每个器件的产品文件夹中的"设计与开发"选项卡下。 下面是 THS4541的 Tina-TI 参考电路的可下载链接。
e2e.ti.com/.../6428.sbom907b tsc
谢谢!
西马