This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:射频测试

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347678/ths4551-rf-testing

器件型号:THS4551

您好、团队成员:

客户正在使用 THS4551将电流测量信号放大(20x)至 AMC1303 (ISO 调制器)器件。  

不过、在器件运行期间、手机会靠近 EVM 板(如下图所示)。 在 THS4551的输入轨上存在一些高达65mVpeak 的纹波噪声。

因此、这可能会影响电流测量精度。  

 

手机靠近 THS4551的电路板。

原理图:

测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这是一个非常有趣的现象。 外部因素有时会导致一些噪声、但63mV 似乎过高。 我有一点很好奇、对于电源、从单元的布局来看、VS-引脚似乎位于顶部、要提供+5V。 很难判断、但可以通过某种方法确认器件是否正确偏置。 器件处于待机状态时的 IQ 是否约等于数据表中突出显示的值?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

         当 THS4551处于待机状态时、I 测量 Iq = 2.4mA。 当我把电话切换到飞机模式时, 没有噪音。 我认为它应该是射频噪声。  

    此外、我还会测试 TI CSA INA241A2 EVB、具有与 THS4551相同的固定增益20、并且我使用相同的 Δ-Σ AMC1303进行检测。  它不存在噪声现象。

    噪声似乎存在 EMIRR 问题、并在1ms 间隔内导致了偏移。

    此致、

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    似乎确实是从器件中拾取某种射频噪声。 不过、我希望您可以确认器件已正确上电。 引脚3是否偏置至5V、引脚6 GND 是否? 很难判断、但我希望确保器件配置正确。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扭曲 Vcc 和 GND 巧妙连接至 TH4551的旁路 MLCC 后、噪声降至1.5mV/0.5mV 、而手机在 TH4551附近的距离为5mm / 20mm。 Vcc 线约50mm。 接下来、我认为这不再是产品 PCB 的设计问题。 感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    只是为了确认、切换电源是否解决了您发现的问题?

    此致、

    伊格纳西奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了测试2设置、一个具有电源、另一个具有半桥拓扑的自举电源、两者都存在相同的噪声 现象。 扭曲 Vcc 和 GND 导线后、噪声在两种设置中都会大幅降低。