This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:我设计了390W PFC、您能否确认我的设计是否可行

Guru**** 2604035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353465/ucc2818-i-have-designed-390w-pfc-can-you-please-confirm-my-design-is-ok-or-not

器件型号:UCC2818

我已设计390W PFC、您能否确认我的设计是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    原理图的图像无法读取。   
    请提供一个清晰的原理图 PDF 文件、以及最小/最大输入电压范围、PFC 输出电压和升压电感等支持设计信息。
    另外、请说明您的升压电感器使用的是铁氧体磁芯还是铁粉磁芯。  如果是金属粉、0A 和最大峰值电流时的电感是多少?

    另外、在关闭上一个线程后、我看到此图中的 PFC 控制器是8引脚、可能是 UCC28180、而不是线程标题中列出的 UCC2818 (16引脚)。

    此致、
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在此处附加 PDF 文件、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    要附加文件、请点击 E2E 框底部的"插入"按钮、然后点击菜单中的"图像/视频/文件"按钮。

    此时将出现一个如下所示的对话框:

    在进行任何其他操作之前、请单击红色箭头所示的"Upload"按钮。 然后、导航至您的文件位置、选择文件、然后单击"Open"。
    这样就会将文件插入到光标所在的 E2E 框中。   
    您可以在文件前放置文本、在文件后添加文本。   

    除了 PDF 原理图文件、不要忘了提供我要求的所有其他支持信息。

    谢谢。
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法上传文件、请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    我上一次的答复告诉你该怎么做。   

    您正在讨论哪些步骤不成功?  可能您错过了一个步骤。  

    您如何在第一篇文章中嵌入原理图图像?  也许您可以对 PDF 文件执行相同的操作。  

    如果这些都不起作用、请尝试  在第一篇文章中使用相同的图像、但分辨率要高得多。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能确认为什么我的占空比在90VAC、230VAC 和264VAC 时不变化、它持续显示为94%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试按照您的说明上传 pdf、但无法上传文件、请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    我不知道任何其他方式来上传文件,除了使用如上所述的"插入"。   

    在您的第一篇文章中、您可以嵌入您的原理图的图像。  不幸的是、它太模糊(低分辨率)、无法读取。  
    如果您可以获得相同原理图的更高分辨率图像、则可以使用相同的方法将其嵌入到下一篇文章中、就像撰写第一篇文章一样。  

    至于95%占空比、如果在任何输入电压下连续发生这种情况、我可以想象您的输出电压完全失控、您的电路将持续触发过压保护。  您能否确认是否是这种情况?   
    您是否也在连续峰值电流限制(PCL)下运行?  

    您能否检查 ICOMP 信号是否停留在 GND 或低电压?  这可能会导致最大占空比。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  

    如果没有 MOSFET、则在第8个引脚对占空比进行了检查、此时占空比在所有输入交流电压下连续显示为95%、反馈基准在0到5V 之间变化。但显示的占空比为95%   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna:  

    从上一个陈述来看、您好像是在没有安装 MOSFET 的情况下进行开环测试。  是这样吗?   
    如果是这样、那么 Vout 将永远不会达到调节、VCOMP 将始终为最大值、而 ICOMP 将始终接近 GND、因此可在任何输入电压下占空比达到95%。  

    您刚刚发布的原理图图像具有与原始帖子中的图像相同的低分辨率、并且同样无法读取。  
    我要求您发布分辨率更高的图像。   
    您能否找到人帮助您将 PDF 原理图文件插入到下一个 E2E 帖子中?  

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    是的、没有 MOSFET 您是正确的、我能够看到95%的占空比。
    在230VAC 时显示放置 MOSFET 占空比为68%且显示输出直流385Vdc 后,您能否确认如何增加输出电压?
    我需要390Vdc。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    是的、没有 MOSFET 您是正确的、我能够看到95%的占空比。
    在230VAC 时显示放置 MOSFET 占空比为68%且显示输出直流385Vdc 后,您能否确认如何增加输出电压?
    我需要390Vdc。  

    上述问题的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    原理图图像模糊、无法读取 VSENSE 分压器中的值。   

    控制器会调节 Vout、使 VSENSE = 5.00V。  为了获得390V 输出、上部电阻器(3个串联电阻器)将下降385V、而下部电阻器将下降5V。  相同的电流会流过所有这些晶体管、因此上电阻与下电阻之比为 RU/RL = 385/5 = 77/1。

    因此、上电阻应该是下电阻的77倍、这样才能获得390V 输出。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有我能够看到一次输出、 然后我连续观察到 MOSFET 故障。 我正在尝试 捕获波形、但这次 MOSFET 在几秒钟内就出现故障。 无需改变即可捕获波形。

    在中放置 MOSFET 后、为什么占空比在所有电压下连续95%(85Vac 至265Vac)。 而导致的损坏情况。

    如果没有主电源、如何通过控制电源检查占空比、请告诉我。

     到目前为止、观察到了 Q1和 D2故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balakrishna,  

    您同时打开了两个关于同一主题的 E2E 主题。  
    唯一的区别是该线程在线程标题中使用"UCC2818"作为器件编号。  
    我先前已关闭该主题帖。

    您已再次打开它并具有属于另一主题的回复。   
    请 针对标题中包含"UCC28180:UCC28180:..."的主题重复上面的回复、以便我们可以继续进行调试而不会产生更多混淆。  

    我将再次关闭该窗口。  请不要回复此主题帖、使其保持关闭状态、我们将继续 处理另一个主题帖。  

    谢谢!
    乌尔里希