Other Parts Discussed in Thread: TLV3702, TLC3702, TLC27M2, TLV2170, LMC6762
主题中讨论的其他器件:TLC27M2、 TLV2170、TLV3702、TLC3702 、 LMC6762
工具与软件:
大家好、TI 团队:
首先、使用 TLC272IDR 构建一个开环比较器、其中 IC 的2个引脚用作采样引脚、IC 的1个引脚用作输出引脚、IC 的3个引脚作为基准源、电压为2V、电源 VCC 为4V。 如下图所示。

其次、目前使用 TLC272IDR 时有两种正面情况。 对于同一 PCB 板、不同的顶部会产生不同的输出。 这种现象的原因是什么? 观察后发现、TLC272IDR 的 DFAB 已经发生变化。 是由这种变化引起的吗? 如下图所示。

顶部是 BCM、通道1是 IC 1引脚、通道2是 IC 2引脚。

顶部是 38K、通道1是 IC 1引脚、通道2是 IC 2引脚。