This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:不同的顶部会导致不同的输出。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3702, TLC3702, TLC27M2, TLV2170, LMC6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383552/tlc272-different-top-sides-result-in-different-outputs

器件型号:TLC272
主题中讨论的其他器件:TLC27M2TLV2170、TLV3702、TLC3702 LMC6762

工具与软件:

大家好、TI 团队:

 首先、使用 TLC272IDR 构建一个开环比较器、其中 IC 的2个引脚用作采样引脚、IC 的1个引脚用作输出引脚、IC 的3个引脚作为基准源、电压为2V、电源 VCC 为4V。 如下图所示。

其次、目前使用 TLC272IDR 时有两种正面情况。 对于同一 PCB 板、不同的顶部会产生不同的输出。 这种现象的原因是什么? 观察后发现、TLC272IDR 的 DFAB 已经发生变化。 是由这种变化引起的吗? 如下图所示。

 顶部是 BCM、通道1是 IC 1引脚、通道2是 IC 2引脚。

 顶部是 38K、通道1是 IC 1引脚、通道2是 IC 2引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello 开关、

    是、因为发生了变化。 这种变化会使 TL2727更快一些。 我看到输入(引脚2)也发生了变化。

    此应用中所需的运行是否需要较慢的先前结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    更快的速度将导致电路提前切断、从而导致更小的输出电流。 是否有任何方法可以使新版本的输出速度更慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试减慢输入端的 R-C 滤波器速度、或将芯片替换为速度较慢的运算放大器(如 TLV2170或 TLC27M2)、或使用具有指定传播延迟的实际比较器(如 TLC3702、LMC6762或 TLV3702)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于速度的提高、TLC727 PCN 更改文档似乎没有提到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关、

    没有直接提及。 其中确实提到了设计和流程中的变化。 这是一个主要的变化、因此可以预计到重大的变化。

    性能的任何变化都将遵守数据表限制、最小值和最大值。 压摆率没有任何限制。 对于大多数应用、更快更好。  理想的(完美)运算放大器将具有无限快的速度。 所以变化是朝着完美的方向。 强大的应用将与完美的运算放大器配合使用。