Other Parts Discussed in Thread: TLV9151, TLV9161, TLV9051, OPA323
主题中讨论的其他器件: TLV9161、 TLV9051、 OPA323
工具与软件:
您好!
我遇到运算放大器 TL9151SIDBVR 的问题。 它在差分到单端电路中工作。 问题是对于高于50kHz 的频率、正弦信号开始看起来像一个三角信号。 这看起来存在压摆率问题、但当其压摆率为20V/us 时、这会是怎样的。 这可能是什么原因呢?
比较

U8差分至单端级的布局

以下测量值

50 kHz

75 kHz

100kHz

100kHz 的仿真 Tina 可以正常工作