This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:压摆率 TLV9151问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9151, TLV9161, TLV9051, OPA323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384574/tlv9151-slew-rate-tlv9151-problem

器件型号:TLV9151
主题中讨论的其他器件: TLV9161TLV9051OPA323

工具与软件:

您好!

我遇到运算放大器 TL9151SIDBVR 的问题。 它在差分到单端电路中工作。 问题是对于高于50kHz 的频率、正弦信号开始看起来像一个三角信号。 这看起来存在压摆率问题、但当其压摆率为20V/us 时、这会是怎样的。 这可能是什么原因呢?

比较  

 U8差分至单端级的布局

以下测量值

50 kHz

75 kHz

100kHz  

100kHz 的仿真 Tina 可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、  

    欢迎使用 e2e  

    很有趣! 我有一个起始建议。 该基准由其中一个运算放大器(U12)生成、该运算放大器驱动100nF 的容性负载。 遗憾的是、TLV9151无法支持如此大的容性负载。 关于图6-29、我会将 C68降低至~1nF、最高2.5nF。  

     

    您能否分享您的 TINA 仿真? 可以 使用以下过程附加该文件。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV9152_5F00_Simulation.TSC

    是的、我忘记写 C67和 C68 没有组装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、  

    感谢对 C67和 C68的仿真配置文件和澄清。  
    我同意最初关于问题可能是转换率的说法。 本应用手册介绍了 压摆率斜升问题。 TLV9151具有压摆升压架构、如果没有足够大的输入差分电压、无法实现全压摆率、在这种情况下、它需要至少1V VID (IN+- IN-)。  

    我建议评估 TLV9161、因为它在 SR 中可在如此低的 VID 下实现更好的性能:  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TLV9151由单个3V3电源供电时、我确认了压摆率问题。 看看阶跃响应:

    需要注意的是、起初的斜率比较陡、但在输出到达更高的水平后、斜率会变平。 最后部分中的压摆率仅为大约13mV/us!

    当电源更改为更高的电压(6V)时:

    较高范围的输出振幅会使斜率更陡。

    在数据表中、只给出了16V 电源的压摆率:

    尽管 TLV9151称为"轨到轨输出"、但它无法在最大输出摆幅下维持承诺的压摆率。

    很遗憾、数据表没有在其他条件下指定压摆率、也没有指定压摆率与电源电压或输出摆幅之间的关系。

    在这种情况下、小差分信号上的斜坡看起来不是问题-问题由放大器的输出级造成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksander:

    Unknown 说:
    尽管名称是"轨到轨输出"、TLV9151仍无法在最大输出摆幅下维持承诺的压摆率。

    实际上、"轨到轨输出意味着输出能够摆动到非常接近正和负电源轨的位置。 它与压摆率无关。   

    很遗憾、数据表在其他条件下没有指定压摆率、或者压摆率与电源电压或输出摆幅之间的关系。

    我可以看到沮丧。 许多具有压摆升压功能的运算放大器数据表并没有分享多少有关其在所示测试条件之外的行为的信息。 但由于这是一款高压器件、我们确定了大多数需要3.3V 电源电压的用例、只需使用低压器件。  

    另外、为什么您选择 TLV9151而不是 TLV9051这样的低压器件、或具有非常高压摆率(分别为15V/us 和30V/us)的 OPA323?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、"轨到轨输出意味着输出能够摆动到非常靠近正负电源轨的位置。 它与压摆率无关。   [报价]

    尊敬的 Robert:

    从技术上讲、您是正确的。 但是、如果数据表中说明更为明确、"最好使输出信号1、5V 远离电源轨、以获得优于5V/us 的出色性能"之类的内容将会受到青睐。

    这是"年轻球员的陷阱"-您应该使用电源电压范围尽可能接近您的电源的运算放大器的秘密。

    此外、为什么选择 TLV9151

    我刚才对我的同事 Michal 进行了交叉检查。 但我真的理解他的选择-所选器件符合设计要求、并且没有明显的"危险信号"。 此外、TINA 未显示任何可能的问题。 但是,我理解,仿真模型不代表内部结构,而只代表一般行为,由作为。 电压相关源。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksander:

    但是数据表中更明确的注释、如"更好地将您的输出信号1、5V 远离电源轨以获得最佳性能、优于5V/us "、将会受到欢迎。

    我同意、这将有助于在某处说明。 我可以联系负责该数据表的团队、让他们了解您的想法。  

    此外、TINA 未显示任何可能的问题。 但是,我理解,仿真模型不代表内部结构,而只代表一般行为,由作为。 与电压相关的来源。[/报价]

    我们尽最大努力使模型尽可能准确。 当然也存在限制。  

    此致、

    Robert Clifton