This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:TLV9301IDCKR 保护

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301, LMV321A, LM321LV, TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408363/tlv9301-protection-for-tlv9301idckr

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件: LMV321ALM321LVTLV9051

工具与软件:

您好、TI 专家!

引脚1需要得到保护、以防止 R78变为半值、您可以建议我如何保护此电路中的引脚1、还是可以仿真此电路来保护引脚1?

此致、

苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚1上的电压变为负值时、电流会流过内部钳位二极管、如果电流超过10 mA、则会造成损坏。 但当 R78 = 135 kΩ 时、电流将仅为0.24 mA。

    如果需要防止较大的电流、请在 GND 到引脚1之间添加一个与内部二极管并联的钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能建议我使用钳位二极管来进行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    3.3V 电源低于 TLV9301的建议电压。 您是否想获得有关较低电压运算放大器的建议?

    我不确定 R78值为什么会减半。 而不会损坏运算放大器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何肖特基二极管的正向电压都小于内部二极管的正向电压。  如果您可以在二极管和引脚1之间添加一个串联电阻器(例如1 kΩ)、则任何普通硅二极管都可以正常工作。 (仅当 R78发生短路故障时才需要任何此类二极管。)

    (类似的低压运算放大器是 LM321LV 或 LMV321A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯

    以上是根据您的建议设计的仿真电路、所以这是正确的、如果不正确、您可以共享此操作的仿真文件吗?

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、1 kΩ 电阻器必须位于引脚1和连接到它的任何其他元件之间。 (来自"Neg"的电流 必须能够直接流过外部二极管、但必须   在流过内部二极管之前经过1 kΩ 电阻器。)

    测量从引脚1流出的电流(这会带来危险)、而不是"IN"处的电压。 当 1 kΩ  电阻器 放置在正确的位置时、几乎所有的电流都会转而流过外部二极管。

    1N1183是功率二极管。 可以正常工作、但是您也可以使用较小的二极管。 (为了简化 BOM、请使用电路中其他地方已经使用的二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    正如 Ron 前面提到的、所选运算放大器不适用于您的应用电源电压3.3V。 相反、我建议实施 TLV9051。

    祝你一切顺利!
    Carolina