主题中讨论的其他器件: LMV321A、 LM321LV、 TLV9051
工具与软件:
您好、TI 专家!

引脚1需要得到保护、以防止 R78变为半值、您可以建议我如何保护此电路中的引脚1、还是可以仿真此电路来保护引脚1?
此致、
苛刻
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
否、1 kΩ 电阻器必须位于引脚1和连接到它的任何其他元件之间。 (来自"Neg"的电流 必须能够直接流过外部二极管、但必须 在流过内部二极管之前经过1 kΩ 电阻器。)
测量从引脚1流出的电流(这会带来危险)、而不是"IN"处的电压。 当 1 kΩ 电阻器 放置在正确的位置时、几乎所有的电流都会转而流过外部二极管。
1N1183是功率二极管。 可以正常工作、但是您也可以使用较小的二极管。 (为了简化 BOM、请使用电路中其他地方已经使用的二极管。)