This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6144:LM6144输入偏置电流

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, LM6144, LM6142, OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416594/lm6144-lm6144-input-bias-current

器件型号:LM6144
主题中讨论的其他器件: LM6142、 OPA2994、OPA2992

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 LM6142和 LM6144、它们由12V 和-5.78V 供电。

我正在就偏置电流值与您联系。 在电气特性表中、它被指定为正值、这意味着它是一个到引脚的输入电流 、但在图6中。 偏置电流与电源电压间的关系偏置电流的值为负、因此这意味着它会从引脚退出。

我现在将进行 Mathcad 最坏情况的计算、我想知道如何在计算中考虑偏置电流。

您能帮我一下、以便选择合适的极性吗?  

谢谢!

Marius

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、

    问得好。

    答案取决于什么是共模电压。 该双极性输入级使用 PNP 和 NPN 晶体管、这些晶体管会根据 OPA 的 VCM 而饱和。  

    下面是一个简化图:

    .

    以下是您可能需要的有用图:

    该图是+-5V 电源、但右侧的小阶梯应始终保持与 V+电源轨的相对位置。 这意味着您的图将看起来相似、只是负偏置电流从~11V Vcm 开始。

    您在使用什么 VCM? 您的原理图看起来是什么样子的? 在如此宽的电源轨下、除非您的输入接近 V+电源轨、否则您可能会具有负 IIB。  

    如果您对升级 OPA 感兴趣、我们现在提供新一代无限容性负载驱动器件 OPA2994。 此器件采用现代工艺技术、因此与 LM614x 系列器件相比、我们能够提供更好的性能和更优的价格。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的反馈。

    V+连接在12V、V-连接在-5.78V、因此 VCM 范围为17.78V。

    存在如此宽的范围是因为我在偏置电路中使用 LM6144/LM6142、以获得具有两个内部级的低噪声放大器。 例如、对于第一级、栅极电压介于-5V 和+7V 之间、而对于第二级、栅极电压介于0V 和7V 之间。 为了简化设计、我为所有 LM6144/LM6142运算放大器选择了相同的电源。

    我猜想输入偏置电流会进入该引脚、因为我将本例中的计算与测量的输出电压进行了比较、结果比它存在引脚时的结果更接近。

    但是、对于直流偏置电路中的所有 LM6144/6142运算放大器、很难假设采用此规则、因此我联系了您、以便获得一些帮助、了解如何解读数据表中的信息。

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    您的电路中的运算放大器配置是怎样的?  

    您的数据与我的分析相关。 除非 VCM 超过11V、否则在大部分范围内、偏置电流都是负值(流入器件)。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    请参阅以下摘自原理图的内容:

    I 在 U1507A 的输出上测得186-188mV、但计算结果为225.857mV。 我认为运算放大器正负输入的输入偏置电流为正、并使退出器件。

    根据图6、我认为 Ibias = 168.75nA、根据电气特性、我认为 iOS = 5nA。 根据这两个值计算得出 OPAMP 正负输入的输入偏置电流。

    对于我考虑的1.2mV 偏移、请参见图5。

    我正在努力了解计算值和测量值之间的巨大差异是如何产生的。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、

    以下是我的想法:

    您将有效地创建一个分压器、该分压器可馈入2V/V 的增益 您能否尝试在每个 OPA 的输入端进行探测并探测每个 OPA 的输出、以便更好地了解误差的来源。 2.72V 来自哪里? 这是精确的电压吗?

    偏置电流绝对会造成误差、但不应像您看到的那么高。 我还获得大约225mV、以用于仿真中的预期输出。  

    您能告诉我 U1507B 和 U1502B 处的节点电压是多少吗?  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    2.72V 是电位器的输出、我们使用该电位器来调节直流偏置设定点。 电位器的一个端子连接到5V、另一个端子连接到 GND。 根据我的计算结果它是2.717V。

    请参阅下面不同节点的电压:

    U1502B_pin5=2.73V U1502B_pin7=2.73V   

    U1507B_PIN6=0V U1507B_pin7=-2.52V  或-2.53V

    U1507A_pin3=96.1mV U1507A_pin1=181mV  至183mV

    使用这些值计算出的 U1507A 输出为218mV、而根据数据表信息计算出的输出为225.857mV:

     根据测量值计算的 U1507A 引脚3上的电压 为109.273mV、而 根据数据表信息计算的113.16mV 为:

    我计算的输入偏置电流为:

    我在数据表中考虑的信息包括:

    请参阅下面的运算放大器 LM6144/6142的输入偏置电流计算:

    从我可以看到、输入偏置电流值影响了结果的值。

    请告诉我这些值/公式是否适用?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、

    感谢您获取探头数据、这有助于我了解误差的来源。

    您的方程式正确。  

    我相信我们在这里有一些方法可以提高精度。  

    1.

    我们可以降低源阻抗

    减小该电路中的电阻会增加电流消耗、但也会减小 IIB 导致的误差

    2.

    我们可以使用 IIb 消除电路、  

    这种变化实际上需要我们平衡每个运算放大器端子的源阻抗。 由于 IO 比 IIB 小得多、这将减少 IIB 造成的误差。

    以下是一个很好的文档、可以更好地解释此过程: IIB 取消

    3.(我最喜欢的选项)

    我们是否可以考虑使用不同的 OPA?

    OPA2992等器件的 IIB 比 LM6142低得多、且在 IQ 和 BW 规格之外具有更好的性能:

    这样、电路就能够准确工作、而无需任何其他更改(只要您不使用 LM6142的 PDIP 封装)。  

    以下选项中的任何一种都适合您的设计吗?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    非常感谢您的反馈。

    我想我先从第二个选项开始、即消除输入偏置电流、所以我可以将此方法应用于:

    - U1507B:在正输入上有一个5K 接地

    - U1507A:不需要

    - U1502A :在正输入有一个10K 与36K 并联

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    我在另一个电路上观察到一种奇怪的行为、我在其中使用相同的运算放大器 LM6144/LM6142。 当以下电路的输入电压为0V 时、表明在 U1500C 上存在一个具有450KHz 1.22MHz 左右的1V 峰峰值的正弦振荡。 我在较旧的原型板上也发现了同样的问题、其中的 PCB 布局非常简单、当时我想看看 PCB 布局的寄生效应是否会产生一些影响。 我怀疑 OPAMP 输入上可能存在一些可导致这种情况的寄生电容、但问题是我只在负输入端看到这种行为。

    您能告诉我您的意见吗?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    U1507B 上正确、IN+上的5K 至 GND 将是实现这一点的最简单方法。

    正确、无需 U1507。

    U1502A 的阻抗需要为(R1511 || R154)=(R1541 || R1548)、以便实现 IIB 电流的最佳平衡。 实现这一目的的最简单方法可能是使这些电阻器的阻值全部相同。  

    至于其他电路、PCB 布局肯定会影响因素。 IN-将对寄生电容敏感、因为它作为负反馈元件的一部分。 如果在 IN+上没有看到任何振荡、这意味着振荡可能来自该级。 ~+处的 Δ V 1.22MHz 振荡注意事项是什么?

    寄生电容肯定会导致 OPA 出现问题、尤其是在 IN-端子上出现寄生电容时。 大反馈电阻器会在反馈路径中形成较大的 RC 时间常数、并导致不稳定/振荡。 您是否有任何布局文件? 我很乐意查看这些建议以供审核。 作为快速测试、也许可以尝试将这些反馈组件减少一定的比例因子(可能为10倍)、看看这是否会有所改善。 请注意、基本问题来自寄生电容、但反馈电阻器的大小会由于反馈中的相位滞后使这成为一个更大的问题。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    我想通知您、我遵循了数据表建议、添加了一个 CF = 10pF 的电容、运算放大器现在看起来稳定、负输入端没有任何振铃。

    但是、如果可能、我想与您讨论其他问题、并请您提供一些支持。

    在 U1500D 的输出上、电压如随附图片中所示。 默认情况下、电压保持在-5.8V、这等于-Vs、一旦我设置电位器以获得预期的直流偏置栅极电压、U1500D 的输出就会开始增加、并在28.8ms 后达到1V。

    时间常数 TAU=R1506*C1504为5.1ms、因此5*TAU=25.5ms。

    您能否告诉我、该持续时间是否与电容器 C1504的充电时间有关?

    如果您查看我们先前的某个讨论、您可以看到从原理图中摘录的内容。

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    很高兴听到您能够使电路稳定。  

    将会正确接通、R1506将限制流入该节点的电流、而 C1504将运算放大器配置为积分器。 此 RC 组合将设置电路的时间常数。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    我在给您写一封邮件时谈到了在另一个使用 LM6144的直流偏置电路上观察到的另一个有趣行为。

    在输入电压设置为0V 的情况下、可以在 积分器运算放大器的输出端观察到大约760mV-800mV 的偏移电压。

    这个值看起来很奇怪、因为如果存在输入偏移电压、则积分器运算放大器的输出应增加、直至达到饱和(12V)、但在本例中约为750mV-800mV。

    我试图与 C504并联在反馈环路中添加一个电阻器、成功摆脱了失调电压、但失去了积分功能。

     

    您能说明一下该电压电平的产生原因、以及如何解决我的问题吗?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  

    我怀疑这是由于 OPA 未设置任何相对直流电压而导致的。 由于没有反馈电阻器、因此没有直流电流的路径。  

    您使用了什么值的反馈电阻器? 有时必须特别高、以便为 OPA 提供直流电流流动的足够路径、同时仍确保积分器在所需的频率范围内工作。  

    积分器是否适合您?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我尝试了两个电阻值51欧姆和510欧姆、因为我看到、建议该电阻器的值比连接在运算放大器负输入端的电阻器低100倍。  

    我观察到的是我摆脱了输出失调电压、但运算放大器不再作为积分器工作、它看起来像是反相运算放大器。

    您能否告诉我、您为该电阻器建议的值是多少、如何选择它?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    您的积分频率范围是多少? 频率下限将设置该 RF。  

    51和510欧姆对于积分器而言似乎太低。 目标是使电路在非常低的频率下成为一个反相放大器。 这些兆欧甚至数百兆欧的情况并不少见、因为积分器的射频。  

    下面是针对这个确切电路的电路设计指南: 积分器电路

    知道下限后、我就可以帮助计算理想射频了。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    非常感谢您的答复和示例。

    积分器 OPAMP 上的输入电压不是周期性信号。 设计思路是、我们在开始时设置偏置条件、如果偏置电流由于容差、温漂或老化而变化、则重新调整。

    为了向您简单介绍一下我们的装置:它由230VAC、50Hz 电源供电、然后此电压经过整流、并通过 LDO 将板上所需的所有较低电压转换为所需电压。 因此、50Hz 或 100Hz (如您的示例中所示)是不错的选择。

    我们必须具有直流偏置的低噪声放大器的频率范围是从350MHz 到1050MHz。

    希望我能为您提供帮助。 否则、我们可能会有一个简短的团队会议。 (marius.pop@aac-clydespace.com)。

    此致、

    Marius  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    请参阅以下计算:

    最小频率为33.77Hz。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、

    感谢对应用和功能的详细介绍。  

    您能尝试使用50万到1M Ω 之间的数值作为射频吗?

    它看起来应该能让您接近我们需要达到的目标。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    首先、我想与大家分享今天的一些要点:

    1.根据和我分享的示例、我进行了一些反向计算以找出已定义的 Cf 和 R 的 f0db、这里是30Hz。

    我考虑了 fmin 10Hz 以及 fmax 100KHz。 计算出的 Rf 应高于15.915m Ω、我测量了 U500D 的输出(考虑到 Rf 为16m Ω)、但偏移仍然存在(通道1为 U500D 输出、通道2为 MOSFET 的漏极电流)。

    偏移也出现在3.3m Ω。 我明天会在凌晨1点查看。

    2.根据你分享给我的论文写的内容:" 积分器电路根据电路时间在一个频率范围内输出输入信号的积分
    常数..."、我进行了一些计算:

    假设 RF 为110千欧或100千欧、则可以解决偏移问题:

    110千欧:

    100千欧:

    我观察到、当 RF=10千欧时、积分函数会丢失:

    当 RF 增加到25K Ω 时、它开始作为积分器工作、但观察到漏极电流较小:

    请告知我计算结果是否可行。

    您能告诉我、您如何知道 RF 应在50万到100万之间? 我明天会测试它、但我很想知道您是如何估算的。

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    请根据您的建议500K 1M 查看下面的一些测量值。

    RF=1M

    RF=500K

    RF=200K

    RF=100k

    我观察到的情况是、漏极电流幅度在某种程度上与 Rf 有关、当 Rf 减小时、该电流幅度开始减小:

    RF 1M  标识= 118mA

    RF=900k 118mA

    RF=800k 118mA

    RF=700k 118mA

    RF=500k 115mA

    RF=300k 114mA

    rf=200k 110mA

    RF=100k 100mA

    一方面、我可以消除输出电压失调、但另一方面、我可以获得较低的漏极电流。

    您能告诉我、为什么会发生这种情况、如何才能确保运算放大器仍作为积分器工作?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    感谢您 就此运行计算并获取积分器的基准数据。

    我的值只是某种程度上基于公式的估计值、还有一些使积分器正常工作的经验。 我希望能在最低的阻力下可靠地工作。  

    在某些情况下、我更喜欢查看积分器开始更像反相放大器的边缘、这有助于将元件容差考虑到我的电路设计中。

    在您的示例中、大约100千欧姆或以上的值似乎具有良好的结果

    不同的漏极电流让我认为这是由于我们不使用射频或使用高值射频时输出的某种浮动性质。  

    确认积分器是否生效的最简单方法 可能是注入方波、看看我们在输出端具有恒定的电压斜坡。 您还可以使用正弦波并查看是否在积分器定义的频率范围内得到余弦。  

    请告诉我该测试是如何进行的。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    关于我使用 LM6144的电路、我想最后要讨论的主题是。

    我将使用以下电路来控制 FDN337N MOSFET 的栅极、其中 U1500是 LM6144、U1502是 LM6142。

      

    我给您撰写本文的原因是、正确估算 U1500D 的输出电压(引脚14上的电压)存在一些问题、该电压施加在 FET 栅极上。 我曾尝试在公式中替换 Vo_U1500C 和 Vo_U1502A 的测量值、但仍然无法获得与我测量的 U1500D 输出电压相同的输出电压。

    那么、您能帮助我理解我做错了什么吗?

    U1500D 输出电压的计算公式如下所示、包括输入直流偏移和输入偏置电流的影响:

    替换测量值后的结果:

    测量的 Vo_U1500C:

    测量的 Vo_U1502A:

    测量的 FET_DRAIN_CURRENT:

    测量的 Vo_U1500D:

    提前感谢您、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    有两个主要驱动器可用于改变 U1500D 上的输出斜率:

    流经反馈的充电电流

    C1504电容器的有效电容。  

    该电容器的容差是多少?  

    即使是20%、我们也与应有的差距很大、但可能会解释一些误差。  

    该充电电流将来自 U1500C 和 U1502A 之间形成的分压器。  

    测试过程中 U1500D 引脚13是否保持靠近 GND?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    请参阅下面的 C1504值(考虑所有容差)。

    您能否告诉我、为了在测量期间靠近 GND、U1500D 的引脚13是什么意思?

    当我测量 U1500D 的引脚14上的电压时、GND 从电路板上的某个位置(从螺孔)测得。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    感谢您确认您使用的电容器、这有助于我了解此误差可能来自何处。

    我想知道引脚13在积分过程中是否改变了很大的电压:

     

    电容器肯定会影响此处的误差、但您的计算表明、不应该像我们看到的那样改变积分的斜率。  

    这意味着我们需要开始查看电流充电 C1504。 该电流由 R1506和 R1508两端的压降产生。 理想情况下、引脚13应该是器件的失调电压:在这个电路中非常接近于 GND。  

    让我感到困惑的是、我们的充电电流比计算和仿真预期的要多。 我不知道为什么会这样。  

    IIB 产生的误差相对较小、因为我们应该讨论的是在时间= 0ms 时接近170uA 的电流进行积分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    请查看以下一些测量结果:

    -集成过程中的 U1500D 输出电压:

    -U1500D 管脚13电压集成过程中(如您所说为0伏):

    - C1504集成期间的电流(近0A ):

    -集成过程中 MOSFET 漏极电流:

    -集成过程中的 MOSFET 漏极电压:

    如果您还需要其他参数、请告诉我、以便能够从何处得出积分器运算放大器的测量值与计算值之间的差值。

    如果从 U1500D、U1500C 和 U1502A 输出电压的测量值(在上一消息中与您共享)开始进行反向计算、可以观察到 C1504值不再是100nF、则约为2.28nF - 6.7nF。  

    我想知道是什么导致了 C1504值的变化? 关于公式、我认为是正确的、对吧?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    感谢您拍摄屏幕快照、我仍然无法找到它不起作用的原因。

    我喜欢向后工作的想法。  

    是的、您的公式是正确的、当我分解所有内容时、我会得到相同的表达式。  

    当我插入数字时、我没有将-4.6V 用于 Vo U1502、因为在大多数集成时间内、该电压看起来大约为0V。  

    如果我将大部分集成来自 U1500C、则该充电电流将为-4.52V/51k Ω=约-88uA

    偏置电流会改变这一点、但在最坏的情况下、我们应该讨论几百 nA、因此与我们的估算相比、这不应是一个较大的误差源。  

    我计算出电压上升幅度应为8.313V、但您会看到更像6.88V 的结果。

    此差异应该过大、不会由 Vos 或 IIB 引起。  

    是否可以使用更大的值 C1504?

    我想知道该误差是否与电容值成比例。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    是的、明天我回到办公室时、我会检查一下。

    您能建议一个 C1504值吗?

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、

    我们以220nF 作为起点。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    从我观察到的情况来看、220nF 的电容器会使情况变得更糟。 请参阅下面的一些示波器图。

    Ch1:是 U1500D 输出-引脚14

    CH2:MOSFET 漏极电流

    CH3:U1500C 输出-引脚8

    CH4:U1502A 输出-引脚1

    U1500D 输出开关周期:

    U1500D 输出电压幅值:

    U1500C 输出电压:

    U1502输出电压:

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    Jacob 不在办公室度假、我会帮助您为申请提供支持。

    LM6144上的电源是什么? 还是这种一个月前建立的电源? 或者这是不同的应用吗?

    [报价 userid="618294" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416594/lm6144-lm6144-input-bias-current/5427812 #5427812"] V+连接电压为12V、V-连接电压为-5.78V、因此 VCM 范围为17.78V。

    请确认。  

    感谢您发送编修。  
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    所有 LM6144/LM6142均将 V+连接到12V、将 V-连接到-5.78V。 我仅在我设计用于能够控制低噪声放大器的直流偏置电路中使用 LM614/LM6142、而我仅使用 FDN337N MOSFET 来测试我的电路。

    感谢您的支持。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    感谢您确认这些信息。 尽管 Jacob 提供的 TI 模拟电路很有用、但我认为这个关于电子教程的教程更容易理解: 运算放大器集成器和运算放大器集成器

    我推荐以下内容:  

    • 实施 RF、以便在直流处正确偏置电路(由于目标频率为30Hz、这是大部分应用的原因)。  
    • 由于目标频率为30Hz (0dB)、我们可以反向工作到~3Hz 前十倍频(+20dB)以及~300Hz 后十倍频(-20dB)。 fmax 100kHz 的目标是不切实际的。
      • 如果我们这样做、在接近直流时、增益将为-RF/Rin = 20dB (-10V/V)->如果 Rin = 10k、则 Rf = 100k。  
      • 因此 Cf 将为1/(2*PI*Rin*RF)=530nF fc。  

    以下是我使用的 Excel: e2e.ti.com/.../integrator.xlsx 可以随意更改 Rin 值、这将影响所有其他值。  

    如果我们这样做、我们需要满足以下条件:  

    请注意、这对于理想运算放大器是如何实现的。

    • 增益为-10V/V 时、对于由+12V 和-5V 供电的运算放大器而言、0至10V 的输入太大。 预期值为100V、超出电源轨。
    • 因此、当围绕1/2 Vs 的增益增加10V/V 时、必须将0至10V 输入降低、以免输入进入正电源轨或负电源轨。  
    • 我认为目前的做法并不正确、我建议将电阻分压器实施到我图片中的 VG1缓冲器。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    非常感谢您的反馈。

    您能否告诉我、您是否还尝试过通过考虑运算放大器输出端的 MOSFET 进行仿真?

    想法是、我不明白如何在运算放大器的输入端(在仿真的 VG1位置)包含一个分压器和缓冲器、因为从我在上面的讨论中提供的草图中可以看出、在积分器运算放大器的反相输入端有两个信号:Vout_U1500C 和 Vout_U1502A。 U1500D 充当误差放大器、其中 Vout_U1500C 是直流偏置电流的实际值、Vout_U1502A 是设定值。 因此、您能帮助我了解如何更改我的电路吗?

    谢谢!

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marius、  

    我现在又回到办公室了。

    感谢您检查220nF。

    可以肯定地说220nF 的工作方式与100nF 的工作方式不同。

    在这里、220nF 元件类似无意中进行了交互、导致积分器输出快速饱和。

    您是否使用了100k 反馈电阻器进行任何  这些测量?  

    此220nF 测量的目的是希望能够评估作为 C1504值函数的误差视差。 这样、我们就可以知道我们是否处理的是电阻误差或与 C1504值不同的误差。  

    MOSFET 不应导致过多的输出电流从 OPA 流出、但是、由于 FET 的栅极电容、它将充当容性负载。 R1507应充分隔离此电容、从而防止由于容性负载过大而导致的问题。 欢迎您在电路板上未组装该组件的情况下检查 U1500D 输出。   

    回到最初的问题、我们正在尝试了解积分器斜率与先前讨论的公式中的计算值不匹配的原因、对吗? 我在实验室中有 LM614x 样片、我可以自行测试此电路(使用元件来模拟 FET 的负载效应)。  

    有最新的原理图、对吗?

    谢谢!

    Jacob