主题中讨论的其他器件: LM6142、 OPA2994、OPA2992
工具与软件:
您好!
我在设计中使用 LM6142和 LM6144、它们由12V 和-5.78V 供电。
我正在就偏置电流值与您联系。 在电气特性表中、它被指定为正值、这意味着它是一个到引脚的输入电流 、但在图6中。 偏置电流与电源电压间的关系偏置电流的值为负、因此这意味着它会从引脚退出。
我现在将进行 Mathcad 最坏情况的计算、我想知道如何在计算中考虑偏置电流。
您能帮我一下、以便选择合适的极性吗?
谢谢!
Marius