主题中讨论的其他器件: OPA4277-SP、 LM124、SN55HVD233-SP
工具与软件:
您好!
我目前正在为要求在辐射暴露环境中实现高可靠性的航天应用评估 LM124AQML-SP (5962R9950402VDA)。 虽然数据表提供了有关电离辐射总剂量(TID)容差的详细信息、但我无法找到有关器件对单粒子效应(SEE)敏感性的特定数据、尤其是单粒子闩锁(SEL)和单粒子翻转(SEU)。
如果可以提供有关辐射特性或 SEE 设计抗扰度方面的更多信息或培训、我将不胜感激。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我目前正在为要求在辐射暴露环境中实现高可靠性的航天应用评估 LM124AQML-SP (5962R9950402VDA)。 虽然数据表提供了有关电离辐射总剂量(TID)容差的详细信息、但我无法找到有关器件对单粒子效应(SEE)敏感性的特定数据、尤其是单粒子闩锁(SEL)和单粒子翻转(SEU)。
如果可以提供有关辐射特性或 SEE 设计抗扰度方面的更多信息或培训、我将不胜感激。
谢谢!
尊敬的 Mathew:
您能否查看以下链接是否符合您的要求?

https://www.ti.com/lit/an/slvk047a/slvk047a.pdf?ts = 1731896715491
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
Raymond
尊敬的 Raymond:
是的、我很抱歉不清楚。 这是我查找此装置以及 5962L1420901VXC (我已经上传了另一个论坛帖子、但如果可以解决这两个问题、我将解决这两个问题)。
我对结论声明"……OPA4277-SP 在 LET = 85……"下具有 SEL 抗扰性"主要感兴趣。 如果 SEU 也存在数据或措辞、那么这也将非常有用。
总而言之、
|
制造商 PN |
这种规格 |
来运行传递特性 |
电流 |
|
5962R9950402VDA |
德州仪器(TI) |
SEL (MeV/mg/cm^2) |
待定 |
|
SEU (MeV/mg/cm^2) |
待定 |
||
|
5962L1420901VXC 进行查看 |
SEU (MeV/mg/cm^2) |
待定 |
这些是我所寻求的特征。
感谢您的支持!
此致、
垫子
尊敬的 Mathew:
这些是来自通用运算放大器的航天级运算放大器、HVA 团队上周已开始提供支持。

https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#1498=Space&23typ=0.0055%3B50&
下面是前一个精密运算放大器(PRAMPS)产品系列的列表、该产品系列现在已重命名为 HVA (高压放大器)团队。 仅供参考、我认为 OPA4277-SP 目前还没有库存。

无论如何,我会发布 SEL 报告和 SEU 信息,如果我能找到报告。
此致!
Raymond
尊敬的 Raymond:
非常感谢您确认 LM124的这一点。 以下是我的一些后续问题:
1.是否对该器件进行了 SEB/SEGR 或 SEFI 测试? 如果您可以谈论由于设计而导致的低易感性、那么不胜感激。
2.在 SEU、SEB/SEGR 和 SEFI 方面、您能同时与 SN55HVD233-SP 交谈吗? 我记录的 SEL 值为86 MeV/mg/cm^2、但如果使用一些措辞或报告来详细介绍任何其他 SEE、我将不胜感激。
3.在以任意容量进行辐射测试时、您是否可以查看有关 LM124和 SN55HVD233的一般性看到报告?
我知道其中一些看到的设计是意外的或低风险的,但我正在 寻找的理由,无论是在 SEE 报告或通过你提供给我的措辞(再次感谢!).
如果您对上述问题有任何其他信息、请告诉我。
此致、
垫子
Hi Mat、
[报价 userid="631212" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439908/lm124aqml-sp-seeking-additional-see-single-event-effects-radiation-data---sel-seu-mev-mg-cm-2-ratings/5523883 #5523883"]。 此器件是否进行了 SEB/SEGR 或 SEFI 测试? [报价]单粒子烧毁(SEB)重离子或中子辐照测试通常在高电压偏置的器件上进行。 32V 运算放大器和20mA 拉电流/灌电流不属于测试类别。
单粒子栅穿(SEGT)是对 MOSFET 器件的测试。 BJT 没有栅极氧化层、因此我认为该测试不适用。
单粒子功能中断(SEFI)用于评估不适用于纯结隔离式 BJT 器件的功能行为。 LM124是纯模拟器件、内部不使用数字逻辑。
无论如何,我会问这些问题,我会告诉你,如果上述任何测试已经进行。
2. 您能谈谈 SN55HVD233-SP 在 SEU、SEB/SEGR 和 SEFI 方面的表现吗?[/QUOT]SN55HVD233-SP 由不同的团队提供支持。 我们的产品线主要是运放相关的器件。 您必须提交不同的信息查询。
[/quote]3. 在任何容量下进行辐射测试时、您是否可以查看有关 LM124和 SN55HVD233的一般性输出报告?[/QUOT]我将询问这些信息。 请给我一天左右的时间。
此致!
Raymond
Hi Mat、
仅供参考、下面是一组对双极产品进行 SEL 测试的内容、可能对您的应用有所帮助。
e2e.ti.com/.../SEL-on-various-amps.pdf
此致!
Raymond