This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:寻求额外的 SEE (单粒子效应)辐射数据- SEL/SEU (MeV/mg/cm^2)额定值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD233-SP, LM124AQML-SP, OPA4277-SP, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439908/lm124aqml-sp-seeking-additional-see-single-event-effects-radiation-data---sel-seu-mev-mg-cm-2-ratings

器件型号:LM124AQML-SP
主题中讨论的其他器件: OPA4277-SPLM124、SN55HVD233-SP

工具与软件:

您好!

我目前正在为要求在辐射暴露环境中实现高可靠性的航天应用评估 LM124AQML-SP (5962R9950402VDA)。 虽然数据表提供了有关电离辐射总剂量(TID)容差的详细信息、但我无法找到有关器件对单粒子效应(SEE)敏感性的特定数据、尤其是单粒子闩锁(SEL)和单粒子翻转(SEU)。

 如果可以提供有关辐射特性或 SEE 设计抗扰度方面的更多信息或培训、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:  

    您能否查看以下链接是否符合您的要求?

    https://www.ti.com/lit/an/slvk047a/slvk047a.pdf?ts = 1731896715491

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我对器件的实际额定值更感兴趣、因为它没有明确说明、而不是测试方法。 对于这个特定器件、在附加信息部分中提到 SEL 额定值等于"双极"。 我希望对此进行进一步定义、或者希望查看 SEE 评级(如果有 SEE 报告)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    您是否在寻找 SEL 条件?

      

    该器件从 GPRAMP 团队转移、我需要向他们的工程师询问闩锁测试数据。 请给我几天时间来跟踪它。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是的、我很抱歉不清楚。 这是我查找此装置以及 5962L1420901VXC (我已经上传了另一个论坛帖子、但如果可以解决这两个问题、我将解决这两个问题)。

    我对结论声明"……OPA4277-SP 在 LET = 85……"下具有 SEL 抗扰性"主要感兴趣。 如果 SEU 也存在数据或措辞、那么这也将非常有用。

    总而言之、  

    制造商 PN

    这种规格

    来运行传递特性

    电流

    5962R9950402VDA

    德州仪器(TI)

    SEL (MeV/mg/cm^2)

    待定

    SEU (MeV/mg/cm^2)

    待定

    5962L1420901VXC 进行查看

    SEU (MeV/mg/cm^2)

    待定

    这些是我所寻求的特征。

    感谢您的支持!

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:  

    这些是来自通用运算放大器的航天级运算放大器、HVA 团队上周已开始提供支持。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#1498=Space&23typ=0.0055%3B50&

    下面是前一个精密运算放大器(PRAMPS)产品系列的列表、该产品系列现在已重命名为 HVA (高压放大器)团队。 仅供参考、我认为 OPA4277-SP 目前还没有库存。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#1498=Military%3BSpace&sort=2192;asc&

    无论如何,我会发布 SEL 报告和 SEU 信息,如果我能找到报告。

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、  

    我被告知我们执行了设置测试、但我们没有观察到 SEL 事件。  

    LM124是一个纯结隔离双极器件。  SEL 意外。  LM124已通过许多不同实体进行的重离子测试、可能比其他产品要复杂。  没有人报告 SEL。

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您确认 LM124的这一点。  以下是我的一些后续问题:

    1.是否对该器件进行了 SEB/SEGR 或 SEFI 测试? 如果您可以谈论由于设计而导致的低易感性、那么不胜感激。

    2.在   SEU、SEB/SEGR 和 SEFI 方面、您能同时与 SN55HVD233-SP 交谈吗? 我记录的 SEL 值为86  MeV/mg/cm^2、但如果使用一些措辞或报告来详细介绍任何其他 SEE、我将不胜感激。

    3.在以任意容量进行辐射测试时、您是否可以查看有关 LM124和 SN55HVD233的一般性看到报告?

    我知道其中一些看到的设计是意外的或低风险的,但我正在 寻找的理由,无论是在 SEE 报告或通过你提供给我的措辞(再次感谢!).

    如果您对上述问题有任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    [报价 userid="631212" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439908/lm124aqml-sp-seeking-additional-see-single-event-effects-radiation-data---sel-seu-mev-mg-cm-2-ratings/5523883 #5523883"]。 此器件是否进行了 SEB/SEGR 或 SEFI 测试? [报价]

    单粒子烧毁(SEB)重离子或中子辐照测试通常在高电压偏置的器件上进行。 32V 运算放大器和20mA 拉电流/灌电流不属于测试类别。  

    单粒子栅穿(SEGT)是对 MOSFET 器件的测试。 BJT 没有栅极氧化层、因此我认为该测试不适用。  

    单粒子功能中断(SEFI)用于评估不适用于纯结隔离式 BJT 器件的功能行为。 LM124是纯模拟器件、内部不使用数字逻辑。   

    无论如何,我会问这些问题,我会告诉你,如果上述任何测试已经进行。  

    2. 您能谈谈 SN55HVD233-SP 在 SEU、SEB/SEGR 和 SEFI 方面的表现吗?[/QUOT]

    SN55HVD233-SP 由不同的团队提供支持。 我们的产品线主要是运放相关的器件。 您必须提交不同的信息查询。  

    3. 在任何容量下进行辐射测试时、您是否可以查看有关 LM124和 SN55HVD233的一般性输出报告?[/QUOT]

    我将询问这些信息。 请给我一天左右的时间。  

    此致!

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的确认。 我正在寻找具体的措辞和标注来确认我们当前的分析、因此我很感激。

    我想很高兴结束这个主题-如果可以访问任何进一步的数据、请随时向我发送消息!

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    仅供参考、下面是一组对双极产品进行 SEL 测试的内容、可能对您的应用有所帮助。  

    e2e.ti.com/.../SEL-on-various-amps.pdf

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramond:

    谢谢您的回答-如果还有该器件的其他"See Reports"、请告诉我!  

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、  

    请通过 E2E 创建"友谊"请求、我可以向您发送一些有关-SP 产品的其他数据和演示文稿。  

    E2E 是公开的、而 E2E 私人消息平台不与公共论坛共享。 现在我将关闭此查询、我将等待您的回复。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您发送编修。

    -mat